Home > O nás > Trvalá udržitelnost > Anatomie energeticky úsporné budovy

Anatomie energeticky úsporné budovy

Green building

Společnost Johnson Controls aktivně napomáhá, aby se evropské budovy staly energeticky efektivními

Znovu a znovu se společnost Johnson Controls představuje jako jeden z lídrů a zastánců v oblasti „zelených“ budov ve světě.
Jak ale taková „zelená“ budova vypadá?
Příkladem je Les Miroirs, ohromující skleněný věžový komplex v pařížském distriktu La Defense. Komplex byl postaven v 80. letech minulého století. Tři ze čtyř věží jsou vlastněny výrobcem skla, společností St. Gobain, a penzijním fondem IXIS AEW.
Bohužel, podobně jako mnoho ostatních budov postavených v té době používá Les Miroirs vzdálený zdroj pro vytápění a klimatizaci – toto řešení již není počátkem 21. století praktické. Majitelé budov chtěli pro lidi, kteří zde pracují, udělat celý komplex více efektivnější a pohodlnější.
Proto se o pomoc obrátili na společnost Johnson Controls. Společnost Johnson Controls ve vítězné nabídce předložila plán, podle kterého během 15ti měsíců za plného provozu budovy provede následující:
  • Uvolní Les Miroirs ze závislosti na centrálním zdroji energie.
  • Navíc během sedmiletého kontraktu zaručí významné finanční úspory a při instalaci použije řešení šetrné k životnímu prostředí.
  • Zajistí opravu vytápěcího, klimatizačního a řídicího systému navržením a instalací dosud největšího systému s proměnlivým průtokem chladiva a vylepší celkovou kvalitu vzduchu v budově. Společnost Johnson Controls řešila problém instalování systémů řízení a HVAC ve třívěžovém komplexu, který neměl vyhrazenou strojovnu ani sklad pro zařízení.

Významný úspěch
Prohlásit, že společnost Johnson Controls překonala tyto překážky, by bylo zlehčením. Nejenže bylo Les Miroirs osvobozeno od závislosti na centrálním zdroji energie, navíc lze v průběhu sedmi let očekávat úspory, které překročí 200 000 Euro.
Kromě toho si nyní mohou nájemníci kancelářského komplexu vychutnávat nejmodernější systémy řízení budovy, zónové ovládání a značně vylepšenou kvalitu vzduchu (každá kancelář má vyhrazený vývod čerstvého vzduchu a efektivnější systémy řízení teploty a vlhkosti). Mezi další výhody patří recyklování odpadu mimo budovu a také významné snížení energetické náročnosti a emisí CO2.
Ale Les Minoirs není jediným případem, kdy se společnost Johnson Controls zaměřila na vytvoření "zelené" budovy v Evropě. Společnost také dodala systém Metasys (který poskytuje manažerům budov detailní analýzy týkající se systémů vytápění, chlazení a spotřeby energie v budově a umožňuje jim je řídit) pro proslulý mrakodrap Uniqua ve Vídni. Budova získala od Evropské unie certifikát Green Building jako ohodnocení energeticky úsporného designu, jehož součástí jsou systémy vytápění a chlazení neznečisťující ovzduší, tepelná čerpadla a dálkové vytápění, které snižují roční produkci CO2 o zhruba 84 tun.