Home > Über uns > Unternehmensprofil

Company Profile

Eine Welt, die angenehmer, sicherer und nachhaltiger ist

Johnson Controls ist spürbar gewachsen seit der Zeit, in der Professor Warren Johnson das Unternehmen gründete, um seine Erfindung – den elektrischen Raumthermostaten – Realität werden zu lassen. Johnson Controls wurde 1885 gegründet und spielt nun eine weltweit führende Rolle bei der Ausstattung von Fahrzeugen, bei der Gebäudeeffizienz und bei Energielösungen.

Das Unternehmen stellt innovative Innenausstattungen für Fahrzeuge her, die das Fahren komfortabler, sicherer und unterhaltsamer machen. Für Gebäude bieten wir Produkte und Dienstleistungen an, durch die die Energienutzung optimiert und Komfort und Sicherheit verbessert werden können. Johnson Controls bietet auch Batterien für Fahrzeuge und elektrische Hybridfahrzeuge, zusammen mit der Konstruktion von Systemen und professionellem Service.
Standorte Mehr als 1,300 auf der ganzen Welt
Johnson Controls, Inc.
5757 N. Green Bay Avenue
P.O. Box 591
Milwaukee, WI 53201
(414) 524-1200
Stephen A. Roell, Chairman und Chief Executive Officer
R. Bruce McDonald, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen

Kurze Fakten zum Unternehmen  
Mission Eine Welt, die angenehmer, sicherer und nachhaltiger ist.
Mitarbeiter Weltweit etwa 140.000, davon 2.500 in Milwaukee.
Geschichte 1885 in Milwaukee, Wisconsin, von Warren Seymour Johnson gegründet, dem Erfinder des ersten elektrischen Raumthermostaten.
Unsere Geschäftsfelder Fahrzeugausstattung: Weltweit führender Anbieter von Innenraumsystemen für leichte Fahrzeuge, wie beispielsweise PKW und leichte Lastkraftwagen. Zu den angebotenen Systemen gehören Sitze, Dachhimmelsysteme, Türen, Instrumententafeln, Stauräume und Elektronik.

Energielösungen: Weltweit größter Hersteller von Bleiakkumulatoren für Fahrzeuge und Entwickler von fortschrittlicher Batteriechemie. Etwa 80 % der Fahrzeugbatterien werden als Ersatzteile verkauft, 20 % dagegen als Erstausstattung.

Gebäudeeffizienz: Führender Anbieter von umfassendem Service für mechanische Ausrüstungen sowie für Systeme zur Steuerung von Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, Beleuchtung, Sicherheit und Brandschutzmanagement für gewerbliche Gebäude. Zu den angebotenen Serviceleistungen gehören eine vollständige mechanische und elektrische Wartung. Weltweit führender Anbieter von integriertem Gebäudemanagement für Fortune-500-Unternehmen, wobei wir weltweit mehr als 100 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche verwalten.
Börse Gehandelt an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol JCI
Snapshot Das Geschäftsjahr 2008 war das 62. Jahr mit steigenden Umsätzen hintereinander, das 18. Jahr mit steigenden Gewinnen hintereinander und das 33. Jahr hintereinander mit einem Anstieg der Dividende.

Seit 1887 zahlen wir jedes Jahr eine Dividende.