Home > Über uns > Nachhaltigkeit > Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit
Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit
Die Einladung zum Beitritt in das Gremium des Pew Centers zeigt die Anerkennung der bisherigen und zukünftigen Fortschritte von Johnson Controls im Kampf gegen den Klimawandel.
Johnson Controls wird auch weiterhin seine führende Rolle im Kampf gegen das wichtige Thema Klimawandel ausbauen.
So nahm das Unternehmen die Einladung an, dem Business Environmental Leadership Council (BELC) des Pew Centers beizutreten. Johnson Controls ist eines von nur 44 Unternehmen, die zum Beitritt in die Organisation eingeladen wurden, welche sich in erster Linie auf die Entwicklung von Strategien rund um den Klimawandel konzentriert. All diese Unternehmen gelten als Wegbereiter für Maßnahmen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen.
„Der Business Environmental Leadership Council des Pew Centers wurde mit Gründung des Centers in der Überzeugung ins Leben gerufen, dass das Engagement von Unternehmen für die Entwicklung effizienter und effektiver Lösungen für das vorherrschende Klimaproblem von entscheidender Bedeutung ist“, sagte ein Sprecher des BELC. „Wir sind zudem der Ansicht, dass sich Unternehmen, die frühzeitig Maßnahmen in Bezug auf Klimastrategien und -politik einleiten, einen langfristigen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten sichern können.“
Bei dem Rat handelt es sich um den größten US-amerikanischen Unternehmenszusammenschluss, welcher sich auf die Lösung der mit dem Klimawandel verbundenen Probleme konzentriert.
Diese bedeutende Ehrung spiegelt den Einsatz von Johnson Controls wider, Geschäftsverfahren und -lösungen hervorzubringen, die auf praktische Umweltschutzmaßnahmen ausgerichtet sind. Die Arbeit des Unternehmens im Bereich der Energieeffizienz umfasst auch ein im letzten Jahr gegebenes Versprechen, seine gesamten Treibhausgas-Emissionen in den USA von 2002 bis 2012 um 30 Prozent zu senken. Zudem versprach das Unternehmen, mit 15 Großstädten weltweit im Rahmen der Clinton Climate Initiative gemeinsam an der Verminderung der Emissionen durch eine optimierte Energienutzung in Gebäuden zu arbeiten.
Gemeinsam mit anderen BELC-Mitgliedern ist Johnson Controls eine Handlungsverpflichtung eingegangen. Laut Aussagen des BELC stimmten die Mitglieder im Juli 2008 folgenden Grundprinzipien zu:
- Es findet ein Klimawandel statt und dessen Auswirkungen sind bereits heute spürbar.
- Unternehmen können und sollten innerhalb ihrer grundlegenden Geschäftsstrategien auf den Klimawandel reagieren, indem sie in den USA und in anderen Ländern konkrete Maßnahmen einleiten, um Ziele zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen aufzustellen und zu erreichen, und/oder in Produkte, Verfahren und Technologien mit geringem bzw. ohne Ausstoß von Treibhausgasen investieren.
- Innerhalb der USA sollten die Treibhausgas-Emissionen anhand wirtschaftsweiter, verpflichtender Ansätze erheblich verringert werden.
- Der Klimawandel stellt eine globale Herausforderung dar, die schließlich eine globale Lösung erfordert. Innerhalb eines internationalen Klimaschutzprogrammes für die Zeit nach 2012 müssen angemessene, effektive und verbindliche Verpflichtungen für alle Industrie- und Schwellenländer aufgestellt werden.