Home > Über uns > Nachhaltigkeit > Der Umwelt zuliebe - zu Hause und am Arbeitsplatz
Der Umwelt zuliebe - zu Hause und am Arbeitsplatz
Erfahren Sie mehr wie Johnson Controls Personen und Unternehmenen dabei unterstützt, die Energieefffizienz von Gebäuden zu verbessern
Johnson Controls hat sich dem Thema Gebäudeeffizienz verschrieben und setzt sich zielstrebig für eine wirtschaftliche und energieeffizientere Gebäudetechnik ein, weltweit und kontinuierlich.Greenprint ist eins dieser Programme. Dieses Programm entstand in Zusammenarbeit mit dem National Resources Defense Council mit Sitz in den USA und lässt sich weltweit einsetzen. Bei Greenprint handelt es sich um ein Online-Instrument, das sowohl Verbraucher als auch Unternehmen dabei unterstützt, nachhaltige Lösungen im privaten Bereich, am Arbeitsplatz und für unterwegs zu finden. Prüfen Sie selbst Ihren Status unter MyGreenprint.org und wie Sie zum Abbau des CO2-Ausstoßes beitragen können.
Für Unternehmen
Andere Programme halten Lösungen für Unternehmen und der Steigerung ihrer Energieeffizienz bereit, darunter:
- Metasys® Sustainability Manager: Dabei handelt es sich um ein Software-Programm, das bei gleichzeitiger Nutzung des Johnson Controls Gebäudemanagementsystem Metasys, Gebäudeverwaltern eine optimierte und sicherere Verbindung zu den IT-Anwendungen ermöglicht.
- PWI-Energy: Dieses umfassende Energiemanagement-Programm besteht aus einer in der Branche einmaligen Plattform, mit deren Hilfe globale Organisationen ihre Ausgaben für Energie messen, verwalten und senken sowie eine Reduktion ihrer Treibhausgas-Bilanz erreichen können.
- Überwachung des Energie-Managements durch IBM Tivoli Monitoring: Es handelt sich um ein Software-Programm, das mit dem Metasys-Gebäudemanagementsystem eingesetzt werden kann, um eine höhere Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Datenzentren und Einrichtungen zu erzielen.
Bei der Deutschen Bundeswehr wurde diese Technologie von Johnson Controls bereits erfolgreich mit dem Ergebnis einer gesteigerten Energieeffizienz eingesetzt. “ Johnson Controls ist das weltweit führende Unternehmen bei der Bereitstellung von Lösungen für Gebäudeeffizienz", so Mario Lieder, European Sales Director für den Geschäftsbereich Service & Solutions von Johnson Controls. “Für die Deutsche Bundeswehr wurden die Lösungen für einen effizienteren Umgang mit Energie an zwei Standorten umgesetzt. Aufgrund der weit reichenden Maßnahme wurden nicht nur eine deutliche Energieeinsparung verwirklicht, gleichzeitig konnte der Ausstoß von Treibhausgasen um jährlich ca. 5 000 Tonnen reduziert werden.
Ebenfalls wurde von Johnson Controls kürzlich ein selbst entwickeltes und geschütztes mit erneuerbaren Energien arbeitendes Dachbeschichtungssystem vorgestellt, das bereits bei einigen Projekten in Wisconsin, Kalifornien und Washington im Einsatz ist. Das Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Dachsystem besteht aus einer langlebigen, wartungsarmen und wasserdichten Membrane, in der leichte Dünnfilm-Photovoltaikzellen integriert sind. Diese Technologie verwendet saubere und erneuerbare Energie zur Stromerzeugung bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtenergiekosten.
Bei einem der drei Gebäude, das diese Technik bereits einsetzt, handelt es sich um den weltweiten Hauptsitz von Johnson Controls in Glendale im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Man geht davon aus, dass das bei diesem Gebäude eingesetzte BIPV-Dachsystem jährlich 116 000 Kilowattstunden produziert. Die Projekte in Wisconsin und den anderen beiden Staaten beinhalten eine auf 20 Jahre ausgelegte Gewährleistung für das Dach und die Photovoltaik.
Dieses und andere Programme bestätigen die von Johnson Controls erkannten Trends. Dem Ergebnis der von Johnson Controls jährlich unter den Führungskräften Nordamerikas durchgeführten Studie mit der Bezeichnung Energy Efficiency Indicator zufolge, gaben 52 Prozent der Befragten an, dass Umweltbewusstsein bei der Investition in energieeffiziente Lösungen eine ausschlaggebendere Rolle spielt, als die Aussicht auf Kostensenkungen.