Home > Über uns > Nachhaltigkeit > Johnson Controls in einzigartiger Partnerschaft
Johnson Controls in einzigartiger Partnerschaft
Umweltinitiative als Modell für Europa
Johnson Controls ist bei einem Bauprojekt dabei, das Umweltinitiativen revolutionieren wird. Und Johnson Controls tut dies in einem Land, das Vorreiter beim Umweltschutz ist.Deutschland ist schon seit langem Spitzenreiter im Hinblick auf Umweltprogramme und Umweltbewusstsein. Und tatsächlich ist Deutschland international führend bei der Nutzung von Solarenergie und ein Befürworter umweltfreundlicher, verantwortungsbewusster Sanierung und Bauweise von Gebäuden.
Johnson Controls kann auf eine über 120-jährige Geschichte von Entwicklung und Förderung zukunftsorientierter Projekte zurückblicken. So bietet das Unternehmen seinen Kunden ein umfangreiches Know-how in den Bereichen umweltfreundliches Gebäudemanagement, Reduzierung von Kohlendioxid und nachhaltiges Bauen. Des weiteren energieeffiziente Systeme und Methoden. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass Johnson Controls und Deutschland in Sachen Umwelt einfach wie für einander gemacht sind.
BEA, ESCOs, CO² und JCI
Johnson Controls arbeitet gemeinsam mit der Berliner Energieagentur (BEA) an einem einzigartigen Projekt zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden der gesamten Stadt. Warum ist dieses Projekt so einzigartig? Die Modernisierung existierender Gebäude kostet die Besitzer rein gar nichts - so können direkte finanzielle Einsparungen sichergestellt werden.Die BEA ist teilweise im Besitz der Berliner Landesregierung. Das Unternehmen ist für die Sanierung und Umbau von Regierungs- und Gewerbekomplexen zuständig. So entstehen besondere Verträge, die zwischen den Gebäudebesitzern und Unternehmen (ESCOs - Energy Systems Companies) wie Johnson Controls geschlossen werden, also Firmen, die Energielösungen wie Gebäudemanagementsysteme und Nachrüstungen zur Reduzierung der CO²-Emissionen anbieten.
Der Gewinn
Als Teil des Vertrages muss das Unternehmen Modernisierungsmaßnahmen durchführen, die mindestens einen Zugewinn an Energieeffizienz von 26 % versprechen. Die Umbaumaßnahmen des Gebäudes werden durch die jährlichen Einsparungen, erreicht durch Effizienzsteigerung, finanziert. Es ist also ein sich selbst finanzierendes Programm, das für den Besitzer des Gebäudes praktisch mit keinerlei Kosten verbunden ist. Stattdessen übernimmt das Unternehmen die Sanierung direkt und sichert sich so eine Refinanzierung über mehrere Jahre. Um die Kosten wieder hereinzuholen, werden in den ersten 5 Jahren des Vertrages 97 % der Einsparungen vom Gebäudebesitzer an den Vertragspartner zurückgezahlt. Ist die Vorauszahlung zurückgezahlt, erhält der Besitzer des Gebäudes die jährlichen Einsparungen.Johnson Controls arbeitet seit 1999 mit der BEA zusammen - damals schloss die BEA eine Partnerschaft zum Energiesparen mit dem Bezirk Berlin-Pankow und dessen 56 Liegenschaften, um diese energieeffizient zu sanieren. Die Hauptarbeit begann im März 2000 und wird noch bis 2013 andauern. Das Ergebnis: Johnson Controls hat dabei geholfen Einsparungen von 24,2 % bei den Energiekosten sicherzustellen und den CO²-Ausstoss um beeindruckende 2.500 Tonnen pro Jahr zu reduzieren.
Das Konzept ist so erfolgreich, dass es in Bulgarien, Slowenien, Rumänien und Chile übernommen wurde. Mehr als 20 Projekte wurden in Europa bereits ins Leben gerufen.