Home > Über uns > Nachhaltigkeit > Smarte Sitze

Smarte Sitze

Smarter Seats

Johnson Controls bietet den Autoherstellern Sitze mit nachhaltigeren Designs und Materialien.

Bei Autositzen kommt es vor allem auf den Komfort an.

Heutzutage legt der Verbraucher Wert auf hohen Sitzkomfort, der mit umweltschonenden Materialien erreicht wird - darauf hat Johnson Controls reagiert.

Ingenieuren des Unternehmens ist es beispielsweise gelungen, einen Teil des auf Erdölbasis hergestellten Polyurethans, das normalerweise in der Schaumstoffpolsterung eingesetzt wird, durch Polyole, die aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden, zu ersetzen. Die Polyole werden aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, darunter Rizinus-, Raps-, Palm- und Sojaöle. Das Ergebnis dieser Innovation ist eine globale und nachhaltige Lösung bei Schaumstoffen für Autositze.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der globalen Präsenz von Johnson Controls. Lokale, nachhaltige Lösungen lassen sich mit den jeweils verfügbaren Rohstoffen abstimmen und werden so den jeweils regional vorhandenen Rohstoffvorkommen in der Welt angepasst. In Nordamerika werden beispielsweise Sojapflanzen in großem Stil angepflanzt. Johnson Controls stellt dort Autositze mit Schaumstoffen auf Sojabasis für 11 verschiedene Fahrzeugplattformen her. In Malaysia hingegen, wo Palmöl reichhaltig vorhanden ist, wird das Unternehmen die Produktion von Schaumstoffen für Autositze auf Palmölbasis aufnehmen.

"Synergy Seat"
Die nächste Innovation von Johnson Controls ist das Leichtgewicht "Synergy Seat", womit den Ingenieuren des Unternehmens erneut eine entscheidende Gewichtseduktion von 20-27% im Vergleich zu konventionellen Sitzsystemen gelungen ist. Diese neueste Entwicklung von Johnson Controls hat bereits Produktionsreife erlangt und lässt sich in herkömmliche Fahrzeuge als auch Hybridautos integrieren. Der Fahrzeugsitz ist fast vollständig recycelbar, kommt mit einem geringeren Schaumstoffanteil aus als herkömmliche Sitzsysteme und bietet dazu dem Fahrer und Passagieren einen erhöhten Komfort.

Die Technologie dieses Sitzsystems besticht durch ihre einzigartige Sitzstruktur in Leichtbauweise. Die vollständig aus Stahl bestehende Version ist um 32 % leichter als herkömmliche Systeme. Bei dem Kombi-Modell aus Aluminium und Stahl für Hybridfahrzeuge sind es sogar bis zu 40%. Der Komfortrahmen des Sitzes, die seitlichen Stützen und auch die Lehnen bestehen komplett aus recycelbarem Polypropylen. Der Sitz ist in einen umweltfreundlichen Bezug gehüllt, der aus einer neuen Generation von technisch fortgeschrittenen Produkten auf Polyurethanbasis besteht.