Home > Hilfe für unsere Kunden > Die Notwendigkeit zu übertreffen

Die Notwendigkeit zu übertreffen

Varta battery

Das Batterie-Trio berücksichtigt mit einer Vielzahl an Optionen die unterschiedlichsten Kraftfahrer und Fahrbedingungen

Mehr Leistung. Längere Lebensdauer. Völlig sorgenfrei. Batterien mit diesen Qualitätsmerkmalen scheinen der Traum schlechthin zu sein, oder?
Sie meinen, dies klinge geradezu paradiesisch? Genau diese Eigenschaften kennzeichnen aber das Varta Autobatterien-Trio. Dieses Trio setzt vollkommen neue Maßstäbe in der Batterietechnologie. Eine immer ausgefeiltere Elektronik, Antiblockiersysteme und eine komfortablere Innenausstattung - durch die steigenden Anforderungen an Fahrzeuge ist es wichtig geworden, die bisherigen Erwartungen an die Batterie entscheidend zu verbessern.
Die dynamic Serie besteht aus der VARTA SILVER dynamic, BLUE dynamic und der BLACK dynamic Batterie. Jedes einzelne Produkt bietet verschiedene Vorteile, aber alle drei gewährleisten eine hervorragende Startkraft und eine weitaus längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien, nämlich bis zu 20 %. Ein weiteres Plus: alle dynamic Batterien sind absolut wartungsfrei. Der Konsument kann für Jahre mit einer zuverlässigen Startenergie rechnen.
Dies könnte mitunter der Grund dafür sein, warum führende Automobilhersteller, wie Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, VW und Audi bei der Originalausstattung auf VARTA Batterien setzen. Diese Automobilhersteller bauen auf einen erheblichen Energiebedarf und unübertroffene Leistung.

VARTA SILVER dynamic
Die VARTA SILVER dynamic Produktlinie besteht aus 10 Batterietypen und wurde speziell für leistungsstarke Motoren und Dieselaggregate entwickelt. Sie ist außerdem für Fahrzeuge mit überdurchschnittlich vielen Leistungsnehmern geeignet. Aufgrund ihrer Auslegung und Kundenorientierung übertrifft die VARTA SILVER dynamic Linie sämtliche Erwartungen und technische Anforderungen internationaler Automobilhersteller. Dies bedeutet eine äußerst zuverlässige Energieversorgung und eine konzentrierte Kaltstartleistung von 520 bis 920 A, auch unter extremen klimatischen Bedingungen.

VARTA BLUE dynamic
Obwohl die VARTA BLUE dynamic längst zu der meistverkauften Batterie-Linie im Premiumsegment zählt, will man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Mit bis zu 95 Ah Kapazität sorgt die VARTA BLUE dynamic für mehr Leistung bei allen Fahrzeugklassen. Die 23 Batterietypen der BLUE dynamic Linie passen in 95 % aller europäischen Fahrzeuge. Außerdem deckt diese Linie die spezifischen Batterieabmessungen asiatischer Fahrzeuge ab.

VARTA BLACK dynamic
Auch ältere, kleinere Autos brauchen Zuwendung. Und Power! Deshalb ist die VARTA BLACK dynamic für diese Modelle geradezu prädestiniert. Sie wurde speziell für ältere Fahrzeuge entwickelt, welche weniger Zusatzverbraucher und somit einen geringeren Energiebedarf haben. Diese Linie ist maßgeschneidert für den Autofahrer mit einem etwas schmaleren Geldbeutel, der aber trotzdem nicht auf eine hohe Zuverlässigkeit verzichten will.