Home > Hilfe für unsere Kunden > Acht Maßnahmen zur Senkung Ihrer Energiekosten

Acht Maßnahmen zur Senkung Ihrer Energiekosten

Experten stellen acht Maßnahmen vor, mit denen Sie Ihre Energiekosten zu Hause deutlich senken können

Wir bei Johnson Controls wissen, dass Energieeffizienz nie so wichtig war wie in der heutigen Zeit. 

Energieeinsparungen sind jedoch nicht nur für große Unternehmen und Gemeinden mit einer hohen Bevölkerungsdichte von enormer Bedeutung. Oftmals sind es kleine Schritte, die eine große Wirkung erzielen. Jeder Hauseigentümer sollte diese kennen, um von den Energieeinsparungen zu profitieren. 

Deshalb werden wir Ihnen nun acht Maßnahmen vorstellen, durch die Sie Ihre CO2-Bilanz auch zu Hause senken und Ihre Energieeffizienz optimieren können.
1. Eine der einfachsten und effektivsten Verbesserungen im Energiebereich besteht für Hauseigentümer in der Anschaffung eines programmierbaren Thermostats. Über ein solches können Heizungs- und Klimaanlagensysteme vorab so eingestellt werden, dass sie nicht unnötig Energie verbrauchen – beispielsweise tagsüber, wenn die Besitzer außer Haus arbeiten und so zahlreiche Häuser leer stehen. 

„Da Heizung und Klimaanlagen zwei der kostenintensivsten Energieelemente eines Haushalts darstellen, bietet ein programmierbares Thermostat eine einfache Möglichkeit, erhebliche Einsparungen zu erzielen“, sagt Andy Armstrong, Marketingdirektor für Unitary Products bei Johnson Controls. 

2. Führen Sie Verbesserungen im Bereich Beleuchtung ein, denn dieser macht laut der amerikanischen Initiative „Alliance to Save Energy“ (Allianz zur Einsparung von Energie) bis zu 35 Prozent der Energiekosten gewerblich genutzter Gebäude aus. Tauschen Sie konventionelle Glühlampen gegen Energiesparlampen aus, die rund 75 Prozent weniger Energie verbrauchen und eine acht- bis zehnmal längere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen besitzen. 

3. Die „Alliance to Save Energy“ empfiehlt, die Warmwassertemperatur zu senken (in den meisten Haushalten ist die Warmwassertemperatur deutlich zu hoch eingestellt), den Systemdruck zu verringern sowie Wasser sparende Toiletten- und Wasserhahnvorrichtungen zu installieren. So können sowohl Energie- als auch Wasserkosten gesenkt werden. 

4. Schauen Sie nach der Isolierung Ihres Hauses. Während sich eine Modernisierung der Mauerwerksisolierung relativ kompliziert gestaltet, ist die Nachrüstung einiger Zentimeter Dachisolierung das reinste Kinderspiel – Sie brauchen lediglich das Isoliermaterial zu kaufen und können dieses eigenständig ausrollen bzw. eindrücken. 

5. Regelmäßige Wartung von Heiz- und Kühlsystemen. Lassen Sie diese mindestens einmal jährlich untersuchen, um sicherzustellen, dass diese sauber sind und Spitzenleistung erbringen. Bei veralteten Systemen empfiehlt Armstrong den Verbrauchern dringend, eine Erneuerung in Erwägung zu ziehen. Moderne Systeme sind weitaus energieeffizienter als noch die Versionen der Vorjahre. Gerade jetzt bietet sich eine optimale Gelegenheit zum Austausch. York-Heizungs- und -Klimaanlagensysteme von Johnson Controls sind beispielsweise eine bedeutend effizientere Alternative. So bildet beispielsweise der York Affinity 9.C den branchenweit führenden Gasofen (seine Leistungsbewertung von 98 Prozent übertrifft die U.S. Regierungsvorgaben um ein Vielfaches und sorgt somit für eine erstklassige Effizienz und eine rasche Amortisation). Nähere Informationen über die York-Energielösungen für den Privathaushalt erhalten Sie unter yorkupg.com/homeowners/index.asp (English only). 

6. Machen Sie einen Rundgang durch Ihr Haus und halten Sie Ausschau nach undichten Stellen und anderen Ursachen für einen Energieverlust. Undichte Stellen an Leitungsanschlüssen, Rohrbögen und Verbindungsstücken können laut „Alliance to Save Energy“ beim Heizen bzw. Kühlen eines Raumes einen Energieverlust von bis zu 30 Prozent bewirken. 

7. Vermeiden Sie ein Eindringen von Luft an den Schwellen von Außentüren sowie durch Lichtschalter und Steckdosen, indem Sie beispielsweise speziell für Steckdosen ausgelegte Isolierungsabdeckungen anbringen. Wenn Sie den Handrücken vor Ihre Steckdosen halten, spüren Sie sicher einen eindringenden Luftstrom. Auf das gesamte Haus gerechnet ergibt sich somit ein erheblicher Energieverlust in Ihrem Haus. 

8. Berechnen Sie unter mygreenprint.org (English only) Ihre CO2-Bilanz und informieren Sie sich über weitere Möglichkeiten, Ihren Energieverbrauch weiter zu senken.