Home > Hilfe für unsere Kunden > Wir helfen Gemeinden einzusparen

Wir helfen Gemeinden einzusparen

Mit innovativen Lösungen unterstützt Johnson Controls Gemeinden und Unternehmen bei der Modernisierung, so dass diese ihre Energieeffizienz erheblich steigern können.

Müsste man Johnson Controls anhand eines Leitgedankens definieren, dann würde die optimale Nutzung verfügbarer Energie ganz oben auf der Liste stehen. 

Zwei US-amerikanische Gemeinden können diese Definition voll und ganz bestätigen und die Kostenersparnisse belegen, die das Unternehmen für die Menschen und ihre Umfelder auf der ganzen Welt erzielen kann. 

Vor Kurzem schloss Johnson Controls bedeutende energiebezogene Projekte in Tucson, Arizona, und in East Hartford, Connecticut, ab. 

In Tucson brachte das Unternehmen die Installation einer solarbetriebenen Photovoltaikanlage im U.S. Penitentiary and Federal Prison Camp zum Abschluss. Das System setzt sich insgesamt aus einer Parkplatzstruktur mit 18 Stellplätzen zusammen, die gleichzeitig den geparkten Fahrzeugen Schatten bietet (ein wesentlicher Vorteil in der Wüste Arizonas). 

Das Solarenergienetz besteht aus 72 Photovoltaik-Modulen, die auf jeweils 170 Watt ausgelegt sind, sowie drei Solar-Invertierern. Es erzeugt 20.351 Kilowattstunden Elektrizität pro Jahr. Dabei wird der Ausstoß von knapp 12.923 Kilogramm Kohlendioxid vermieden, so Bill Guiney, Leiter des Solarprogramms bei Johnson Controls. Dies entspricht einer verhinderten Emission von Schadstoffen, die durch die Verbrennung von knapp 5.700 Litern Benzin entstehen würde.

Eine halbe Million Dollar pro Jahr
In East Hartford arbeitete Johnson Controls für einen Zeitraum von 18 Monaten mit der Stadt und den örtlichen Schulen an der Umsetzung verschiedener energieeffizienter Maßnahmen. Das Projekt umfasste die Modernisierung von 18 schulischen und städtischen Gebäuden. 

Über Leistungsverträge kann sich diese Initiative selbst tragen und der Stadt im Laufe der kommenden 12 Jahre Einsparungen von mehr als 500.000 US-Dollar jährlich garantieren. Darüber hinaus erhält die Stadt East Hartford im Rahmen des Projekts mehr als 700.000 US-Dollar Fördermittel vom Energieversorger Connecticut Light & Power. 

Das waren jedoch noch lange nicht alle Vorteile des Projekts. Das Projekt wirkt sich auch positiv auf die Umwelt aus, denn die Energieeinsparungen entsprechen dem Energieverbrauch von 401 Haushalten. Die Verminderung der Emmissionen von Treibhausgasen wirkt sich so stark aus, wie wenn 677 Fahrzeugen von den Straßen entfernt würden oder knapp 382 Hektar Baumfläche gepflanzt würde. 

Diese Technologie steht jedoch nicht nur den Menschen in den USA zur Verfügung, sondern ka