Home > Produkte & Dienstleistungen > Automotive Experience > Konzeptfahrzeuge
Konzeptfahrzeuge
Die Bedürfnisse und Wünsche des Fahrers bilden die Grundlage für unsere Visionen und Produkte. Johnson Controls betreibt aufwändige Konsumentenforschung, um herauszufinden, was die Menschen vom automobilen Innenraum erwarten.
Basierend auf diesen Studien entwickeln unsere Designer und Produktentwickler neue Konzepte und innovative Produkte – mit Liebe zum Detail, ohne den Blick für das Ganze zu verlieren. Auf diese Weise entwickelt Johnson Controls integrierte Innenraumlösungen, die nicht nur die Erwartungen der Konsumenten erfüllen, sondern auch nahtlos in die individuelle Markenphilosophie unserer Kunden in der Automobilindustrie integriert werden können.
Johnson Controls ermöglicht die Visualisierung seiner zukunftsorientierten integrierten Innenraumstudien durch die Erstellung von Konzeptfahrzeugen. Diese Fahrzeuginnenräume vereinen visionäre Innenraumkonzepte mit harmonisch aufeinander abgestimmten Komponenten, die nicht nur funktionell sind, sondern in der jeweiligen Kombination das Automobil in einen mobilen Raum verwandeln, für die höchste Standards in puncto Sicherheit, Komfort und ästhetischer Erscheinung gelten.
|
i3 Interior DemonstratorDie Gestaltung des Innenraums aus der Perspektive des Fahrers spielte eine besonders wichtige Rolle bei dem Interior Demonstrator „i3“, der auf der IAA in Frankfurt in 2007 vorgestellt wurde.Mehr Informationen |
|
MesosAuf der 2006 North American International Auto Show in Detroit, USA, zeigte Johnson Controls erstmals „Mesos“, ein Electronics Innovation Vehicle, das gleich mit einer ganzen Palette aktueller Lösungen aus dem Elektronikbereich aufwartete.Mehr Informationen |
|
IkanosBei seiner Premiere auf der 2005 North American International Auto Show zeigte „Ikanos“ Konzeptinnenraum Anwendungen der Johnson Controls Innenraumtechnologien – nicht nur aus Produktion, sondern auch aus der Entwicklung. |
|
3eAlltagstauglichkeit – das Innenraumkonzept „3e“ gab Antworten auf die Prioritäten die verschiedene Generation gleichzeitig setzen, diesmal entworfen für die 2004 North American International Auto Show. |
|
Ariston„Ariston“ wurde anlässlich der 2001 North American International Auto Show gebaut. Sein Interieur vereint Luxus mit Individualität. |
|
Etimos„Etimos“ wurde 2001 für die IAA in Frankfurt gebaut. Das nahtlose Zusammenspiel von Technologie und Design spiegelte das neue Bewusstsein der Konsumenten für Komfort, Funktionalität und Fahrspaß wider. |
|
KionIm Jahr 2000 wurde auf der Mondial de l'Automobile in Paris das Konzeptfahrzeug „Kion“ vorgestellt, mit dem der automobile Innenraum zum intelligenten Wohnraum der Zukunft erhoben wurde.Mehr Informationen |
|
Vios„Vios“ wurde 1999 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt und zeigte ein flexibles, maßgeschneidertes Konzept für das Kleinwagensegment. |
|
ESVDas „ESV“ (European Show Vehicle) von Johnson Controls demonstrierte 1998, wie automobiles Reisen in Zukunft noch angenehmer gestaltet werden kann.Mehr Informationen |
|
SymbiosisAuf der IAA in Frankfurt im Jahr 1997 stellte Johnson Controls den Konzeptinnenraum „Symbiosis“ vor, der als harmonisch perfekter und zukunftsnaher Innenraum ästhetische Attraktivität, praktische Eleganz und Wertigkeit in den Mittelpunkt rückte. |