Produkte & Dienstleistungen > Power Solutions > Kundenservice > Batteriewissen
Batteriewissen
Hier haben wir Wissenswertes rund um die Batterie für Sie zusammengestellt, zum Beispiel wie Sie die richtige Batterie finden oder was bei der Starthilfe zu beachten ist. Sie erfahren mehr darüber, wie eine Batterie funktioniert, und erhalten einen kleinen Einblick in die Geschichte der Entwicklung von Bleisäurebatterien. Außerdem können Sie bei unserem Batterie-Recycling-Quiz mitmachen. Wussten Sie, dass Bleisäurebatterien zu den Produkten gehören, die sich am besten recyceln lassen? Wir laden Sie ein auf eine Tour de Batterie, bei der viele interessante Informationen auf Sie warten!
Wie eine Batterie funktioniert
Wenn Sie den Schlüssel in das Zündschloss stecken und die Zündung einschalten, wird ein Signal an die Fahrzeugbatterie abgegeben. Bei Eingang dieses Signals setzt die Batterie die Energie, die sie in chemischer Form gespeichert hat, als Elektrizität frei. Diese elektrische Energie dient dazu, den Motor anzulassen. Darüber hinaus versorgt die Batterie die Beleuchtungsanlage und sonstige elektrische Verbraucher des Fahrzeugs mit Strom.Wie man Starthilfe am Auto gibt
Was tun, wenn Sie den Zündschlüssel drehen und dabei von einem Schwächeanfall Ihrer Batterie überrascht werden? Sie greifen zum Starthilfekabel! Doch Vorsicht, bevor Sie einen anderen Fahrer bitten, Ihnen Starthilfe zu geben, sollten Sie ein paar Dinge berücksichtigen und wichtige Sicherheitshinweise beachten, um Schäden zu vermeiden.Sicherheit im Umgang mit Batterien
In Bleisäurebatterien entsteht beim Ladevorgang ein Knallgasgemisch, das hoch explosiv ist; außerdem enthalten Batterien Schwefelsäure, die schwere Verbrennungen verursachen kann. Um Gefahren und Verletzungen zu vermeiden, sind einige wichtige Sicherheitshinweise beim Umgang mit Bleisäurebatterien unbedingt zu beachten. In jedem Fall gilt: Vor allen Arbeiten an einer Bleisäurebatterie befolgen Sie bitte stets die einschlägigen Hinweise in der Gebrauchsanleitung und in der Fahrzeugbetriebsanleitung.Hinweise zu Wartung und Lagerung
Hier erfahren Sie mehr über die Wartung und Lagerung von Batterien.Batterie laden
Um eine Starter- oder Antriebs- und Beleuchtungsbatterie zu laden, befolgen Sie bitte die Hinweise in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs oder Bootes und in der Gebrauchsanleitung des Ladegeräts. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise zu Ladegerät und Batterie. Bedenken Sie, dass Batterien Schwefelsäure enthalten, die schwere Verbrennungen verursachen kann, und dass beim Ladevorgang ein Knallgasgemisch entsteht, das hoch explosiv ist.- Klicken Sie hier, um mehr über Autobatterien im Allgemeinen zu erfahren.
- Klicken Sie hier, um mehr über OPTIMA-Batterien zu erfahren.
- Klicken Sie hier, um mehr über VARTA-Batterien zu erfahren.