Home > Technologie
Technologie
Johnson Controls lüftet den Schleier der Zukunft mit der Vorstellung eines neuen KonzeptfahrzeugsAm Anfang stand eine Frage: Was erwarten Verbraucher wirklich von einem Mittelklasse-SUV? Die Antwort erfolgte in Form eines völlig neuen Konzeptfahrzeugs. Mehr dazu... |
Johnson Controls übernimmt nahezu unlösbare Aufgaben und ist erfolgreichStellen Sie sich die folgende Situation vor: Sie müssen 3.500 Mitarbeiter, die über ein halbes Dutzend Gebäude verteilt sind, unter einem Dach vereinen. Mehr dazu... |
Die SpiralCell Technology stellt noch bessere Features bereitEs war einmal vor langer Zeit, da waren Fahrzeuge relativ simpler Natur. Ein Motor, ein Getriebe, eine Karosserie, einige Sitze, Türen, ein Dach und vier Räder. Und natürlich ein Radio.. Mehr dazu... |