Home > Technologie > Ein wirklich cleveres Instrument, der "SmartGauge"
Ein wirklich cleveres Instrument, der "SmartGauge"
Mit der neuen Instrumenten-Anzeige erhält der Fahrer einen noch schnelleren und genaueren Überblick über den Benzinverbrauch, der sich dadurch einfacher steuern lässt.
Möchten Sie mehr aus Ihrem Tank herausholen? Wer möchte das nicht in der heutigen Zeit.
Erst vor kurzem wurde aus dem Unternehmen bekannt, dass Johnson Controls alle Fahrzeuge des Automobilherstellers Ford Motor Company mit dem neuen SmartGauge und den EcoGuide-Produkten ausstatten wird. Mit dieser innovativen und rekonfigurierbaren Instrumentenanzeige erhält der Fahrer Echtzeit-Daten, um einen effizienten Kraftstoffverbrauch zu erreichen. Diese Technologie ist nur von Automobilherstellern erhältlich, die Lösungen von Johnson Controls in ihren Fahrzeugen einsetzen.
Johnson Controls war maßgeblich an der Entwicklung dieses in seiner Art völlig neuen Produktes beteiligt und wird es ab 2010 schon bald für die Modelle Ford Fusion und die Hybridlimousinen Mercury Milan produzieren.
Das SmartGauge enthält zwei zusätzliche rekonfigurierbare LCD-Displays, die sich jeweils rechts und links des zentriert angebrachten Analog-Tachos befinden, der durch einen eisblauen Lichtstreifen eingerahmt ist. Das 11 cm breite LCD-Display bietet eine Fülle von Grafiken und Animationen.
Sobald der Fahrer im Auto Platz nimmt, wird er von einem Bildschirm, auf dem ein "Weckdienst" und eine "Einleitung" angezeigt sind, begrüßt. Im Produkt enthalten ist eine Demo-Version für Autohändler, um Kunden die neue Technologie vorzuführen. Ein Lern-Menü unterstützt den neuen Besitzer beim täglichen Einsatz des Gerätes.
Hohe Bedienerfreundlichkeit
Dank der ergonomisch ausgelegten Schalter am Lenkrad ist die Instrumentenanzeige einfach in der Menüführung. Die Instrumentenanzeige ist auf jeden Fahrer individuell einstellbar. Dazu wählt er unter vier verschiedenen Ansichten mit unterschiedlicher Informationsdichte die gewünschte aus.
Alle Ansichten zeigen den aktuellen Kraftstoffverbrauch, den vorherige Verbrauch, den Tacho, die Kühlwassertemperatur, den aktuelle Gang und die verbleibende Kilometerleistung bis zum nächsten Tanken.
Der langfristige Kraftstoffverbrauch lässt sich auf zwei verschiedene Arten darstellen, und zwar entweder in der konventionellen Art oder mittels eines innovativen Displays, das auf der rechten Seite der Anzeige rankende Blätter und Weinreben anzeigt. Je effizienter ein Fahrer fährt, desto schöner und üppiger werden die grünen Blättern und Weinreben.