Home > Technologie > Tiere lieben die Automation

Tiere lieben die Automation

Papageien

Unterschiedliche Arten profitieren von Metasys

Ein Zoo unterscheidet sich kaum von einem Eigenheim oder einem Bürogebäude. Jeder hat so ziemlich eigene Vorstellungen von der perfekten Umgebung. Der Schimpanse hätte gern eine bestimmte Temperatur. Doch die Krokodile wollen es immer noch einen Tick wärmer. Und die Elefanten beschweren sich andauernd über die Qualität der Luft - ihre Nasen scheinen echt empfindlich zu sein. Die Gebäudemanagementsysteme eines Zoos müssen ihre Aufgaben zu 100 % erfüllen.
Als den Verantwortlichen des Leipziger Zoos bewusst wurde, dass Hauptgebäude, Nebengebäude und Ausstellungsflächen präzise gesteuert werden müssen, wandte man sich an Johnson Controls und deren äußerst flexibles Gebäudeautomationssystem Metasys®.
Johnson Controls und der Leipziger Zoo arbeiten nun bereits seit mehr als 10 Jahren zusammen. In dieser Zeit hat das Unternehmen dort Systeme installiert, die Wohlbefinden und Sicherheit der Besucher als auch der Bewohner gewährleisten.

Lebensräume nachempfinden

Das System Metasys ermöglicht seinen Nutzern, eine Vielzahl von Gebäudefunktionen zu regeln. Dazu zählen beispielsweise Lüftungsanlagen, Beleuchtungs-, Sicherheits- und andere Versorgungsprogramme, die sich dabei der hauseigenen Computer- und Kommunikationssysteme oder des Webs bedienen. Durch die Verwendung der Metasys-Gebäudeautomation kann der Leipziger Zoo mit modernsten Überwachungssystemen und Gebäudesteuerungstechnik aufwarten, ohne dabei die nachempfundenen Lebensräume der Zootiere zu stören. Und in einigen Fällen ist es sogar so, dass die Erschaffung realistischer Klimata die Grenzen von Technologie und Kreativitiert weiter ausreizt.
Hier sind nur einige Beispiele:
  • Das Dach des Affenhauses besteht aus einer dreilagigen Schicht, in die zwei Vakuumkammern eingeschlossen sind. Dadurch kann man mittels Gebäudeautomation ein angenehmes Klima im Inneren schaffen, da die verbrauchte Luft durch die Vakuumkammern nach außen abgegeben wird.
  • Ein nahegelegener Fluss versorgt den Zoo mit Wasser, wobei das Wasser ein Wasserreinigungs- und aufbereitungsanlage durchläuft. Das Metasys-System überwacht die Aufbereitungsanlage fortlaufend und gewährleistet so Sicherheit und Schutz.

Einen Sinn für Sicherheit

Da einige der Zootiere zum Überleben genau festgelegte Umgebungsbedingungen haben müssen, sorgt das Metasys-System hier für große Sicherheit. Dank der Architektur des Systems kann das Zoopersonal den Zustand aller technischen Systeme kontinuierlich überwachen. Dabei werden dann auch Fehler oder Störungen sofort entdeckt. Da eine Vernetzung von Systemen verschiedener Anbieter nicht untypisch ist, kann Metasys problemlos an Altsysteme und unterschiedliche Herstellertechnologien angepasst werden.
Im Zoo sind alle zusätzlichen Systeme in das Gebäudeautomationssystem Metasys integriert worden. Dabei werden auf Feldebene 32 DX-9100-Steuergeräte verwendet, die Heizung, Lüftung und Ventilation steuern.Des Weiteren sind die Daten der Feldebene mittels fünf Automationsstationen mit einem intelligenten Netzwerk verbunden. Metasys führt Datenanalysen und Systemüberwachungen auf Steuerungsebene durch. Außerdem können alle Alarmmeldungen per Textnachricht oder Telefonanruf an die Betreiber übertragen werden. Und das macht diese pingeligen Elefanten dann zum Glück doch noch richtig glücklich!