Home > Technologie > Was für ein Konzept!
Was für ein Konzept!
Johnson Controls lüftet den Schleier der Zukunft mit der Vorstellung eines neuen Konzeptfahrzeugs
Am Anfang stand eine Frage: Was erwarten Verbraucher wirklich von einem Mittelklasse-SUV? die Antwort war ein völlig neues Konzept........ besser gesagt ein Fahrzeug.Als Reaktion auf die Nachforschungen zu den Bedürfnisse und Wünschen des schnell wachsenden Marktes für SUVs, setzte Johnson Controls noch einmal von vorne an und entwickelte ein völlig neu gestaltetes Innenraumkonzept. Ausschlaggebend für die Entscheidungen waren das Bedürfnis der Verbraucher nach ergonomischem Komfort und Flexibilität beim Interieur. Ganz im Sinne des allgemeinen Leitspruchs von Johnson Controls, unterstützt das Konzeptfahrzeug die Nutzung globaler Synergien. Johnson Controls hat an seinen weltweiten Standorten Technologien und nachhaltige Lösungen entwickelt, die für das Konzeptauto zum Einsatz gekommen sind und für die Automobilhersteller umweltfreundliche und effiziente Lösungen ermöglichen.
Innovationsreichtum
Das Konzeptfahrzeug bietet eine Reihe von Innovationen, die bereits heute in den Produktionsablauf der Hersteller integriert werden können. Einige Beispiele möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen:Großräumiges Platzangebot. Im Konzept enthalten sind die so genannten "Slim Seats" für die Vordersitze, die für ein größeres Platzangebot im Innenraum sorgen, da die schlanke Rückenlehne ein Minimum an Platz benötigt. Es bietet weitere Merkmale in punkto Sicherheit und Komfort, wie z.B. eine aktive Kopf- und Lordosenstütze. Das war noch nicht alles. Der neue, vibrationsdämpfende Sitzschaum sorgt für noch mehr Komfort beim Fahren.
Untersuchungen haben ergeben, dass SUVs entweder von Paaren oder alleine genutzt werden, die Notwendigkeit für Rücksitze ist daher minimal. Dennoch soll die Möglichkeit, Passagiere auf den Rücksitzen mitzunehmen, nicht ausgeschlossen werden. Das Konzept von Jonson Control beinhaltet daher eine flexible zweite Sitzreihe. Die hinteren Sitze lassen sich außerdem versenken und sind unsichtbar, wenn sie nicht benötigt werden. Mit nur einem Knopfdruck lassen sich die Sitze bei Bedarf aufklappen. Ein weiterer Vorteil: Die hintere Sitzreihe ist unterteilt und lässt sich bei Bedarf einzeln wegklappen.
Verdeckte Sitzreihen bieten ein Maximum an Sitz- und Ladefläche. Das Fahrzeug bietet ein geräumiges Platzangebot zum Verstauen von Gegenständen, und schützt dabei die Sitze vor Abnutzung.
Mehr Stil. Der harmonische Gesamteindruck des Innenraums ist den sorgfältig ausgewählten Farben und Materialen zu verdanken. Das Thema Natur und Stadtleben spiegelt sich im Zusammenspiel des Materials, der Farben und Lichteffekte im Innenraum des Fahrzeugs wider. Die grobe Oberflächen-Narbung und die Naturmaterialien geben das Thema Natur perfekt wieder, während die Farben und Beleuchtung an Stadtimpressionen erinnern.
Plug-in-Hybrid-Batterie. Das Konzeptfahrzeug steht für Umweltbewusstsein und ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die für einen emissionsarmen Betrieb des Fahrzeug und eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffe sorgt.
Klimaanlage mit Touch-Screen-Display und Grafikanimation. Durch diese Komponente werden über 20 herkömmliche Knöpfe eingespart, wodurch der Innenraum ein modernes und schlankes Erscheinungsbild erhält und dennoch eine komfortable Benutzeroberfläche bietet.
Passive Zugangskontrolle. In dem Moment, in dem sich der Fahrer der Fahrzeugtür nähert, entriegelt sich die Tür automatisch und kann geöffnet werden, ohne dass der Schlüssel in das Schloss werden muss. Nachdem der Fahrer auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, lässt sich der Motor mir dem Startknopf starten.
Kratzfeste Oberflächen. Die "PP Thin Film"- Technologie und "Rim Skin" sorgen für qualitativ hochwertige Oberflächen mit hoher Kratzfestigkeit und einer ansprechenden matten Optik
Hybrid-Kombiinstrument. Das Konzept zeigt die Verbindung der analogen mit der digitalen Welt: Ein analoges Kombi-Instrument wird mit digitalen Bildern überlagert, so dass für den Fahrer eine größere Zahl an Informationen sichtbar ist. Der größte Vorteil der Technologie liegt in der Wahl zwischen ausschließlich analoger oder analog/digitaler oder nur digitaler Anzeige. Herstellern bietet sich somit ein großes Spektrum an Flexibilität.
Rechts und links neben der Instrumentenanzeige befinden sich zwei kleinere segmentierte Displays, die eine Darstellung von verschiedenen Informationen ermöglichen. Diese Informationen lassen sich durch Verschieben des Displays nach oben oder nach unten ändern. Auf einem Display erscheinen Tankanzeige sowie Temperaturangabe, auf dem anderen Navigation und Drehzahl. Die beiden polygon geformten Passivanzeigen sind mehr als nur ein luxuriöses Designelement, sondern leisten einen wichtigen Beitrag in der Verbesserung der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Der Fahrer muss sich nicht durch aufwendigen Menus blättern, weil die gewünschten Informationen sofort zur Verfügung stehen.