Home > Ayudamos a nuestros clientes > Creación del Cee'd
Creación del Cee'd
La relación entre Johnson Controls y Kia se afianza
"Diseñado por los europeos. Probado por los europeos." Así es como la página web de Kia cee'd presenta el nuevo modelo de automóvil del fabricante coreano. Pero le faltó añadir: “Fabricado para los europeos."Esto se evidencia en su diseño, típicamente europeo, de líneas depuradas y elegantes. También se pone de manifiesto en el nombre: Durante el proceso de desarrollo, el nombre del código secreto era ED, siglas que en inglés equivalen a Diseño Europeo. Los ingenieros se apresuraron a añadir CE, abreviación de Comunidad Europea, y el nombre secreto dejó de ser tan secreto. Además, el Kia cee'd se ha convertido en el eje de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Kia, fundamental para penetrar en el mercado europeo. Y el fabricante no podría haberlo hecho sin Johnson Controls.
Empresa coreana. Diseño europeo.
Dado que el cee'd es el primer modelo de Kia concebido desde el principio para satisfacer las necesidades del mercado europeo en exclusiva, era lógico que la empresa decidiera colaborar con Johnson Controls. Johnson Controls supo aportar todo su patrimonio de experiencia y capacidad innovadora, trabajando en estrecha colaboración con los ingenieros de Kia para garantizar que el interior del vehículo cumpliera con las exigencias del mercado europeo en cuanto a seguridad, diseño y calidad del acabado.Para tal fin, Johnson Controls ha suministrado al fabricante los siguientes elementos del vehículo:
- Los asientos
- Los paneles de las puertas
- El forro interior del techo
- Los parasoles
- La consola del suelo
- Un sistema de apoyacabezas innovador y activo
Esto último reduce el riesgo de traumatismo cervical al activarse automáticamente en caso de impacto trasero. El mecanismo de activación está integrado en la parte inferior del respaldo, un punto de máximo contacto corporal. Por lo tanto, las personas más menudas también pueden beneficiarse del sistema de seguridad.
In-jean-ioso
Las innovaciones abundan en otras partes del vehículo. Por ejemplo, los paneles de las puertas utilizan la tecnología de granulado en molde que confiere una textura particular a este elemento de la carrocería. En este caso, la tecnología nos ha permitido imitar una textura de sarga para el cee'd que recuerda ligeramente a la tela de jeans.En cuanto al forro interior del techo, Johnson Controls ofrece gran variedad de opciones. La variedad viene definida por los asideros, las consolas del techo, las luces interiores y de maquillaje, los dispositivos de los cables, los broches, los ganchos y los paneles de montaje. El forro interior del techo está compuesto por un sustrato de múltiples capas que brinda excelente amortiguación acústica.
La variedad también se hace presente en las consolas del suelo. Johnson Controls ofrece una amplia gama de variantes, hasta 1.000 combinaciones posibles, entre las que caben destacar los portapaquetes, portavasos y, en algunos casos, apoyabrazos con dos compartimentos para guardar objetos.
Johnson Controls también responde al deseo de su socio en cuanto a eficacia en el proceso de fabricación. Para satisfacer el protocolo "justo a tiempo" de Kia, Johnson Controls ofrece sus consolas para el suelo en módulos totalmente ensamblados.