Home > Ayudamos a nuestros clientes > Ocho pasos para reducir la facturación de energía

Ocho pasos para reducir la facturación de energía

Los expertos aconsejan ocho pasos para reducir el uso de energía en su hogar

Johnson Controls sabe que la eficiencia energética nunca ha sido más importante que ahora. 

Los ahorros de energía no son importantes sólo para empresas grandes o comunidades muy pobladas. Es igualmente importante para los propietarios individuales de hogares conocer los pasos que pueden generar ahorros sustanciales. 

Aquí hay ocho recomendaciones que usted puede seguir en su hogar para reducir su huella de carbono y mejorar su eficiencia energética. 

1. Una de las mejoras de energía más fáciles y efectivas disponibles para los propietarios de casas es usar un termostato programable. Los puede programar para que ajusten los sistemas de calor y aire acondicionado de forma que consuman menos energía cuando no la necesiten, como por ejemplo durante el día cuando muchos hogares están vacíos. 

“Ya que la calefacción y el aire acondicionado son dos de los sistemas que más consumen energía en el hogar, un termostato programable es un modo fácil de obtener ahorros significativos”, dice Andy Armstrong, director de marketing de Johnson Control para Unitary Products. 

2. Actualice los sistemas de iluminación, que son responsables de hasta el 35 por ciento del gastos eléctricos en edificios comerciales, según la Alianza para Ahorrar Energía (Aliance to Save Energy). Sustituya los focos de luz convencionales por tubos fluorescentes compactos que utilizan el 75 por ciento menos de energía y duran de ocho a 10 veces más que un foco incandescente. 

3. La Alianza para Ahorrar Energía sugiere que reduzca la temperatura de agua caliente (en la mayoría de los edificios la temperatura del agua está demasiado alta), reduzca la presión del sistema, instale inodoros y canillas de poco flujo, aconseja la Alianza Salvar la Energía. Esto ayuda a reducir tanto los gastos de agua como de energía. 

4. Revise la aislación de su hogar. Aunque mejorar las aislaciones de las paredes es al complicado, agregar unos pocos centímetros a la aislación del altillo es muy fácil: simplemente compre la aislación, desenróllela y colóquela usted mismo. 

5. Realice el mantenimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración. Hágalos revisar por lo menos una vez al año, para asegurarse de que estén limpios y que funcionen con su máxima eficiencia. Si son antiguos, Armstrong le recomienda a los consumidores que consideren su actualización. Los sistemas actuales son mucho más eficientes energéticamente que sus equivalentes de años anteriores. Y esto brinda una oportunidad de instalar un sistema mucho más eficiente, como los sistemas York de aire acondicionado y calefacción de Johnson Controls. Por ejemplo, el Affinity 9.C de York es el horno a gas con la más alta calificación en la industria (su eficiencia del 98 por ciento excede ampliamente las normas gubernamentales y asegura un excelente rendimiento y una rápida rentabilidad.) Para obtener más información sobre las soluciones para el hogar de York, visite el sitio yorkupg.com/homeowners/index.asp

6. Camine por su casa para identificar fugas y otras fuentes de pérdida de energía. Las fugas de áreas como las uniones de la red de conductos, codos y conexiones pueden gastar hasta el 30 por ciento de la energía utilizada para calefaccionar o refrigerar un espacio, según la Alianza para Ahorrar Energía. 

7. Bloquee el aire que ingresa por puertas de entradas exteriores y por los interruptores de luz y tomas eléctricos, instalando tapas de aislación diseñadas para las salidas. Si usted coloca el dorso de la mano cerca de dichas salidas, sentirá el ingreso del aire. En conjunto, en toda su casa, esto representa mucha pérdida de energía. 

8. Calcule su huella de carbono en el sitio mygreenprint.org y vea las formas de reducir el uso de energía aún más.