Home > Tecnología > Un Indicador Realmente Inteligente

Un Indicador Realmente Inteligente

Con un nuevo display de equipo, ahora será mucho más fácil para los conductores el poder ver cómo su coche utiliza la gasolina y mejorar la eficacia de la misma.

¿Un mejor control del kilometraje de gasolina? A día de hoy, ¿quién no quiere?

Los directivos de la empresa anunciaron que Johnson Controls proveerá el SmartGauge totalmente nuevo con el producto EcoGuide para vehículos que se fabrican por la empresa Ford Motor. Este equipo de instrumentos innovador y reconfigurable ofrece información a tiempo real para ayudar al conductor a conseguir una máxima eficacia en su gasolina. Los fabricantes de coches que utilicen las soluciones automovilísticas en sus vehículos son los que solamente tendrán disponible este sistema.

Johnson Controls ayudó a desarrollar este nuevo y pionero producto y pronto lo fabricará para los sedanes híbridos 2010 Ford Fusion y Mercury Milan.

El SmartGauge añade dos pantallas de display (LCD) de cristal líquido reconfigurable, con uno en cada lado del indicador de velocidad análogo montado en el centro, que destaca en un halo azul claro. Los displays de transistor LCD de película fina de color de 11 centímetros ofrecen una rica selección de gráficos y animación.

Al entrar en el vehículo, el display presenta pantallas de "puesta en marcha" e "introducción" para dar la bienvenida al conductor. El producto contiene un modo "Demostración" para introducir el sistema a clientes potenciales y un modo tutorial para ayudar al propietario del vehículo en la conducción diaria.

Útil y Fácil de usar
El equipo permite facilidad de navegación utilizando dispositivos ergonómicos en el volante del vehículo. Los conductores pueden adaptar su equipo de instrumentos eligiendo a partir de cuatro pantallas de datos para obtener el nivel de información que deseen.

Todos los niveles indican el ahorro de gasolina actual, el historial de ahorro de gasolina, lecturas de cuentakilómetros, la temperatura de refrigeración del motor, en qué marcha va el coche y cuántos kilómetros quedan para que se agote la gasolina.

La eficacia de larga duración del vehículo puede indicarse de dos maneras, como un gráfico tradicional o utilizando un display innovador que indica el "mayor respeto por el medio ambiente, por los árboles y las vides" localizado en la parte derecha del equipo. Cuanto más eficaz sea el conductor, el daño será menos destructivo y lo notaremos en el medio ambiente, en los árboles y las vides, creando así una recompensa visual para los esfuerzos del conductor.