Home > Tecnología > Automatización para toda la creación
Automatización para toda la creación
Las distintas especies se benefician del sistema Metasys del zoológico
Un zoológico no es en realidad diferente a una casa o a un edificio de oficinas. Todo el mundo tiene una idea de lo que es un ambiente perfecto. Los chimpancés quieren una temperatura. Los cocodrilos siempre quieren más calor. Y los elefantes se quejan siempre de la calidad del aire. Parece que su nariz es más sensible. Por lo tanto, es de vital importancia que los sistemas de gestión de los edificios de un zoológico estén a la altura de las circunstancias.Cuando el zoológico Leipzig en Leipzig, Alemania, vio la necesidad de mantener un control preciso de sus edificios, de los exteriores y de las exposiciones, pidió ayuda a Johnson Controls y a su sistema de automatización de edificios, Metasis®.
Johnson Controls ha estado trabajando con el zoológico de Leipzig desde hace más de diez años. Durante todo ese tiempo, Johnson Controls ha instalado sistemas que aseguran que tanto los visitantes como los residentes estén igualmente cómodos y seguros.
Imitando hábitat
El sistema Metasys permite a los usuarios controlar una serie de funciones de los edificios, como los sistemas de manejo del aire, iluminación, seguridad y el control de otras opciones, utilizando la infraestructura informática y de comunicaciones interna del edificio o la red. Al utilizar el sistema Metasys, el zoológico de Leipzig disfruta de control personalizado y de vigilancia de las instalaciones, y asegura al mismo tiempo que las exposiciones de los animales imiten los hábitat naturales. Y, en algunos casos, imitar esos climas realistas amplía los límites de la tecnología y de la creatividad.Aquí tenemos algunos ejemplos:
- En la casa de los primates, el tejado está formado por una película en tres capas con dos cámaras al vacío. Luego, la automatización del edificio ofrece un clima interior agradable porque el aire usado sale por medio de una aspiración.
- Una corriente cercana provee al zoológico de agua procesando un tratamiento de agua y una planta de acondicionamiento in situ. El sistema Metasys controla continuamente la planta de tratamiento, asegurando la protección y la seguridad.
Una sensación de seguridad
Debido a que algunas exposiciones necesitan condiciones precisas, o de otro modo los habitantes pueden perecer, el sistema Metasys ofrece mayor sensación de seguridad. Por ejemplo, la arquitectura del sistema permite al personal del zoológico controlar en todo momento las condiciones de todos los sistemas técnicos, localizando inmediatamente cualquier fallo o interrupción. Y como incluso los sistemas de terceras partes están conectados, Metasys trabaja a la perfección con sistemas clásicos y con la tecnología de diferentes fabricantes.En el zoológico, todos los sistemas nuevos adicionales se integran en el sistema Metasys de automatización del edificio, utilizando 32 controladores DX-9100 a nivel de campo para controlar la calefacción, el aire acondicionado y la ventilación. Luego, los datos de nivel de campo se unen a una red inteligente por medio de cinco estaciones de automatización. Las estaciones de trabajo Metasys realizan el análisis de datos y el control de los sistemas a nivel de la gestión. Además, todas las alertas pueden ser dirigidas por medio de mensajes de texto o de llamadas telefónicas a los operadores. Lo que pone a los elefantes tiquismiquis muy, muy contentos.