Home > Tecnología > Ciudad Verde
Ciudad Verde
Johnson Controls hizo de la ciudad de Lafayette, Colorado, un modelo de eficiencia energética.
Es magnífico poder ayudar a un edificio particular o a una empresa a alcanzar una mejor eficiencia energética. Y alcanzar el mismo objetivo para una comunidad entera es quizás más gratificante.
Eso es lo que hizo Johnson Controls con su trabajo en la ciudad de Lafayette, Colorado. La compañía anunció recientemente la finalización de un proyecto de gestión de energía por valor de 1,2 millones de dólares que debería ahorrar a la ciudad más de 100,000 dólares en gastos utilitarios y costes de mantenimiento. Además, se esperan varias mejoras para reducir las emisiones de dióxido de carbono en 959 toneladas anualmente.
El proyecto usó la tecnología que la empresa ha desarrollado con gran esfuerzo para permitir la carga en la infraestructura de toda una ciudad.
Como parte del proyecto, Johnson Controls mejoró la calefacción, el aire accondicionado, la luz, el aislamiento, los monitores de los ordenadores, los sistemas automáticos del edificio y las redes relacionadas a través de muchas de los servicios de la ciudad. Otras mejoras incluyen la aplicación de sistemas solares eléctricos y sistemas termales en el centro de ocio de la ciudad, reusando metano y la planta de tratamiento de basuras para generar calor para una porción del proceso de tratamiento de basuras; y una mejora de las luces de señalización de tráfico aplicando la tecnología LED.
Auto Nominándose Verdes
Además de los beneficios económicos y medio ambientales, el proyecto también alcanzó un amplio número de objetivos que ayudaron a hacer de Lafayette una ciudad modelo, incluyendo:
- Apoyo al objetivo del ayuntamiento de enfocarse en la eficiencia energética general.
- Mejoras de capital y modernización de otros sistemas de edificación.
- Apoyo al equipo de mantenimiento de la ciudad con herramientas y estrategias para ayudar a los miembros de los equipos a ser más eficientes.
- Oportunidades educacionales para los ciudadanos y establecimiento de un punto de referencia eficiente para otras ciudades de Colorado. Lafayette es una de las primeras comunidades en el estado en aprovechar el programa de contrato de ejecución administrado por la Oficina de Energía del Gobernador de Colorado.
Los ahorros pronosticados hacen que el proyecto se pague a sí mismo con el tiempo. El programa permitirá a la ciudad reducir significativamente los costes de utilidad mientras usan los ahorros para pagar la inversión de capital a lo largo de los próximos 10 años sin incrementar el presupuesto operativo de la ciudad. Eso significa que los fondos que usarían normalmente por los gastos de los servicios mensuales se usarán para pagar la inversión de capital del proyecto.
El personal de Johnson Controls esperan otras oportunidades para ayudar a las ciudades alrededor del mundo a obtener este tipo de eficiencia y una reducción en las emisiones de carbón. La tecnología que hace esto posible está disponible para los clientes alrededor del mundo.