Home > Tecnología > Reuniones Eficientes
Reuniones Eficientes
Johnson Controls completó una revisión de la cuarta área de exposiciones más grande del mundo.
Koelnmesse se ha ganado una fama muy bien justificada por ofrecer un lugar de reunión cómodo y productivo para diversas y diferentes exposiciones, convenciones y otro tipo de eventos.Gracias a Johnson Controls, la cuarta área de convenciones más grande del mundo, se ha convertido en mucho más funcional y atractiva.
Con el uso de tecnología innovadora, Johnson Controls ha revisado recientemente los sitemas de calefacción, refrigeración y ventilación de su edificio de 260 millones de metros cuadrados en Colonia, Alemania. En el proceso, Koelnmesse ha mejorado su eficiencia energética y su gestión es ahora más sencilla.
No hace falta decir que el trabajo no fue tarea fácil. Johnson Controls se encargó de integrar una Honeywell Controller con 17.000 puntos de contacto en siete salas , así como en su Centro de Convención Este. Además del equipo de gestión del edificio y otros elementos, se añadía la dificultad de disponer de un plazo de tiempo muy corto.
Un éxito conmovedor
Johnson Controls completó la tarea tan sólo en siete meses. El corazón de las mejorías recae en la implementación del sistema de building automation conocido como Metasys, el cual, entre otras características, integra las alarmas de fuego, los aspersores y los sistemas de luz y de control de puertas.Johnson Controls también se encargó de la total comodidad de los usuarios de las instalaciones de Colonia. Con ese fin, las 32 unidades de ventilación fueron instaladas en el nuevo North Hall para ofrecer un clima agradable (y todo ello considerando una altura de techo de 15 metros). Además, ocho sistemas de ventilación se instalaron para el bulevar de convenciones, ocho más para el centro de conferencias North Conference Centre y 33 más para las edificios anexos.
Entre las mejoras, se encuentra también instalado un sistema de refrigeración que integra cinco enfriadoras. Todo esto incrementó la capacidad del sistema de calefacción en el centro de aprovisionamiento de energía este.
Peor no sólo se trata de comodidad para los asistentes a las convenciones. La seguridad se trata con igual importancia en todo el proyecto. Por ejemplo, gracias a la instalación de puntos de datos, si una alarma suena en algún lugar del complejo, se activan automáticamente vigilancia televisada y controles de iluminación.
Esto permite al personal de seguridad determinar rápidamente si se ha producido un incumplimiento de la seguridad o se trata de un mero fallo técnico.
Johnons Controls es capaz de ofrecer este tipo de revisiones a edificios en todo el mundo.