Home > Aider nos clients > Huit mesures pour diminuer vos factures d'électricité

Huit mesures pour diminuer vos factures d'électricité

Des experts interviennent en vous proposant huit mesures pour réduire chez vous votre consommation d'énergie

Johnson Controls sait que l'efficacité énergétique n'a jamais eu plus d'importance qu'aujourd'hui. 

Les économies d'énergie ne sont pas seulement importantes pour les grosses entreprises ou les grandes collectivités. Il est tout aussi important que les propriétaires de logements individuels connaissent les mesures - souvent mineures - qui peuvent permettre de réaliser des économies substantielles.
Voici huit choses que vous pouvez faire chez vous pour réduire votre empreinte carbone et accroître votre efficacité énergétiques. 

1. En matière d'énergie, l'une des améliorations les plus faciles et efficaces que peuvent apporter les propriétaires est d'utiliser un thermostat programmable. Ces appareils peuvent être programmés de manière à contrôler les systèmes de chauffage et de climatisation et consommer moins d'énergie lorsque c'est possible - par exemple dans la journée, quand beaucoup de logements sont vides. 

“Dans la mesure où le chauffage et la climatisation sont deux des modes de consommation d'énergie les plus onéreux dans un logement, un thermostat programmable représente un moyen facile de réaliser des économies importantes," fait remarquer Andy Armstrong, Directeur du marketing des Produits unitaires chez Johnson Controls. 

2. Améliorer les systèmes d'éclairage qui, selon l'Alliance pour les économies d'énergie, représentent jusqu'à 35 pour cent des coûts de l'électricité dans les immeubles commerciaux. Remplacez les lampes électriques traditionnelles par des ampoules fluocompactes économes en énergie, qui utilisent près de 75 pour cent d'énergie en moins et durent huit à dix fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence. 

3. L'Alliance pour les économies d'énergie suggère de diminuer la température de l'eau chaude (celle-ci est trop élevée dans la plupart des immeubles), réduire la pression dans le système, installer des toilettes et des accessoires d'éviers à bas débit. On parvient ainsi à abaisser les coûts de l'énergie comme ceux de l'eau. 

4. Faites un examen rapide de l'isolation de votre logement. Si l'amélioration de l'isolation des murs est assez complexe, quelques centimètres d'isolation pour le grenier peuvent s'acheter tels quels, et vous pourrez les dérouler et les insérer vous-même. 

5. Entretenez vos systèmes de chauffage et de climatisation. Faites les vérifier au moins une fois par an pour vous assurer qu'ils sont propres et fonctionnent à leur niveau d'efficacité maximal. Armstrong invite instamment les consommateurs à envisager de les moderniser s'ils sont obsolètes. Les systèmes actuels ont une efficacité énergétique bien supérieure à ceux du passé. Et cette opération offre la possibilité d'installer un système beaucoup plus efficace, tel que les systèmes de chauffage et de climatisation York de Johnson Controls. C'est ainsi que l'Affinity 9.C de YORK est la chaudière à gaz la mieux notée en ce domaine (son taux d'efficacité de 98 % bien supérieur aux normes gouvernementales garantit une efficacité exceptionnelle et un amortissement rapide). Pour plus d'informations sur les solutions énergétiques pour le logement, allez à yorkupg.com/homeowners/index.asp.

6. Faites le tour de votre logement pour repérer les fuites et autres causes de perte d'énergie. Les fuites à des emplacements tels que les joints, les coudes et les connexions de canalisations peuvent, selon l'Alliance pour les économies d'énergie, gaspiller jusqu'à 30 pour cent de l'énergie utilisée pour chauffer ou rafraîchir un espace. 

7. Bouchez les arrivées d'air entrant par le bas des portes extérieures ou par les interrupteurs et prises électriques, en installant des protections isolantes conçues dans ce but. Vous sentirez ces arrivées d'air si vous approchez le dos de votre main de ces points. Au total, ceci représente beaucoup de pertes d'énergie pour votre logement. 

8. Calculez votre empreinte carbone sur mygreenprint.org et découvrez des moyens de réduire encore davantage votre consommation d'énergie.