Home > Aider nos clients > Aider les communes à faire des économies

Aider les communes à faire des économies

Grâce à des solutions ingénieuses, Johnson Controls participe à la modernisation de municipalités et d'entreprises afin d'améliorer leur efficacité énergétique.

Si Johnson Controls pouvait se définir par un seul thème, tirer le meilleur parti de l'énergie disponible serait tout en haut de la liste.

Deux communes américaines en particulier peuvent confirmer cette description et témoigner des économies d'énergie que notre entreprise peut offrir aux habitants et aux régions du monde entier.

Johnson Controls a récemment mené à terme d'importants projets en matière d'énergie à Tucson, dans l'Arizona, et à East Hartford, dans le Connecticut.

À Tucson, notre société a terminé l'installation d'un système électrique solaire photovoltaïque pour la U.S. Penitentiary and Federal Prison Camp (pénitencier et prison fédérale). Le système d'ensemble est une structure de parking comportant 18 places, permettant également à des véhicules de se garer à l'ombre (un avantage considérable dans le désert de l'Arizona).

Le réseau d'énergie solaire comprend 72 modules photovoltaïques d'une puissance nominale de 170 watts chacun, ainsi que trois onduleurs solaires. Il sera capable de générer 20 351 kilowattheures d'électricité par an, permettant de compenser plus de 12.9 tonnes de dioxyde de carbone, selon Bill Guiney, le chef du programme solaire de Johnson Controls. Cela équivaut à empêcher l'émission correspondant à la combustion de plus de 6 600 litres de pétrole.

Un demi million de dollars par an
À East Hartford, Johnson Controls a collaboré tant avec la municipalité qu'avec le système scolaire régional pour mettre en œuvre une série de mesures relatives à l'efficacité énergétique sur une période de plus de 18 mois. Le projet comprenait la remise à neuf de 18 bâtiments scolaires et de la commune.

Par le biais de contrats de performance, il s'agit d'une initiative d'autofinancement qui garantira à la ville une économie annuelle de plus de 500 000 $ pour les douze années à venir. De plus, la ville d'East Hartford devrait recevoir dans le cadre de ce projet plus de 700 000 $ en mesures d'incitation de la part de la Connecticut Light & Power.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Le projet aura aussi un impact positif sur l'environnement en permettant de réaliser des économies d'énergie équivalent à produire suffisamment d'énergie pour 401 foyers. De plus, la réduction en émissions de gaz à effet de serre équivaut à retirer de la circulation 677 voitures ou à planter 381 hectares d'arbres.

Loin d'être uniquement offerte aux habitants des États-Unis, cette technologie peut bénéficier aux organismes du monde entier.