Home > Aider nos clients > Notre maison

Notre maison

HVAC

Johnson Controls chauffe et rafraîchit votre maison

Imaginez une de ces nuits, terriblement froide et ventée, où les vitres vibrent sous les bourrasques, ce genre de nuit où la famille ne s'aventurerait même pas pour la balade du soir. Une tempête d'hiver arrive à toute vitesse, et va bientôt s'abattre sur votre ville…et vous vous en moquez.
Tout simplement parce que vous luttez contre les éléments et chauffez votre maison avec un climatiseur. Cela vous semble bizarre ? Lisez ceci :
Johnson Controls met au point des unités de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour les résidences familiales, appelées minisplits. Elles ont été conçues pour fournir l'air conditionné et le chauffage dans une unité compacte et pratique.

Un sacré numéro
Un système bibloc conçu pour fonctionner 12 mois sur 12. Par évaporation et condensation, la pompe à chaleur refroidit ou chauffe l'air. Que ce soit en été ou en hiver, le système fournit un environnement intérieur confortable. Puisque nous parlons d'environnement, Johnson Controls utilise dans ces systèmes de pompes à chaleur minisplits un réfrigérant respectueux de l'ozone, le R410A.
La pompe à chaleur est composée d'un module pompe à chaleur extérieur, par lequel circule l'air, d'un dispositif intégré et d'un réseau gainable intérieurs reliés par deux conduites en cuivre où circule le réfrigérant. En plus d'autres spécificités de sa conception, ce qui le rend si efficace est son microprocesseur équipé d'un système de contrôle du dégivrage à la demande. Le dégivrage n'intervient alors que lorsqu'il est nécessaire.

Choisir le split
Johnson Controls offre une vaste gamme de pompes à chaleur minisplits pour différentes applications :

1. Des systèmes multisplits pour toute la maison 
2. Des unités pour une pièce, idéales pour les chambres ou les pièces à vivre
3. Des unités dotées de la technologie des onduleurs. La technologie des onduleurs régule le courant d'alimentation électrique en fonction de la capacité de chauffe ou de refroidissement demandée pour que la température désirée soit obtenue plus rapidement. Prenons l'exemple d'un point de consigne très différent de la véritable température intérieure, une quantité de courant plus importante sera nécessaire pour pousser la pompe et produire la chaleur plus rapidement. Par ailleurs, si le point de consigne n'est pas très différent de la température intérieure, alors la quantité d'énergie et le courant requis seront moindres. Grâce au compresseur à vitesses variables, fonctionnant en continu à la vitesse nécessaire, cette technologie élimine les arrêts et les démarrages d'un compresseur simple en mode marche/arrêt, qui consomme énormément d'énergie.

Johnson Controls fabrique également des pompes à chaleur minisplits pour les environnements industriels, offrant une gamme d'unités murales, consoles et cassettes, équipées uniquement de la fonction climatisation, pompe à chaleur et déshumidification.