Home > Technologie > Une Jauge véritablement intelligente

Une Jauge véritablement intelligente

Un nouvel affichage au tableau de bord permettra aux conducteurs de voir, plus facilement que par le passé, comment leur voiture utilise le carburant pour en rendre l'utilisation plus efficiente.

Souhaitez-vous faire des économies de carburant ? Qui ne le voudrait, par les temps qui courent ?

Les responsables de l'entreprise ont récemment annoncé que Johnson Controls fournira la toute nouvelle SmartGauge avec le système EcoGuide pour véhicules produits par les Automobiles Ford. Ce tableau de bord innovant et reconfigurable fournit des informations en temps réel pour aider les conducteurs à atteindre un rendement de carburant maximal. Il n'est disponible que chez les constructeurs qui utilisent les solutions automobiles de Johnson Controls dans leurs véhicules.

Johnson Controls a participé au développement de ce produit nouveau de première génération, et le fabriquera prochainement pour les berlines hybrides Ford Fusion et Mercury Milan.

La SmartGauge ajoute deux écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) reconfigurables, placés de chaque côté de l'indicateur de vitesse analogique qui est mis en valeur par un halo bleu métallique. Les affichages couleur LCD à matrice active de 4,3 pouces autorisent une vaste gamme de graphiques et d'animations.

Lorsqu'il entre dans le véhicule, le conducteur est accueilli par des écrans de "réveil" et d'"introduction". Le produit comprend un mode "Démonstration vendeur" pour présenter le système à des clients éventuels, et un mode "initiation" pour aider les propriétaires du véhicule pendant leurs trajets quotidiens.

Convivial et facile à utiliser
Il est facile de naviguer sur le tableau de bord en utilisant des commandes ergonomiques placées sur le volant du véhicule. Les conducteurs peuvent personnaliser leur tableau de bord en choisissant parmi quatre écrans de données pour obtenir le niveau d'information qu'ils désirent.

Chaque niveau affiche l'économie de carburant actuelle, l'historique de l'économie de carburant, les chiffres du compteur kilométrique, la température du liquide de refroidissement, le rapport de vitesse actuel et le nombre de kilomètres restant avant épuisement du carburant.

Le rendement énergétique à long terme du véhicule peut être affiché de deux manières, soit par un graphique traditionnel, soit avec un affichage innovant qui montre "des feuilles et des vignes en croissance" à la droite du tableau de bord. Plus un conducteur est efficace, plus les feuilles et les vignes seront luxuriantes, vertes et belles, apportant ainsi au chauffeur une récompense visuelle pour ses efforts.