Un mondo più confortevole, sicuro e sostenibile
Da quando il professor Warren Johnson ha fondato l’azienda per realizzare la sua invenzione, il termostato elettrico da ambiente, la Johnson Controls si è estesa in modo considerevole. Dalla sua fondazione, nel 1885, la Johnson Controls è diventata leader nel settore degli autoveicoli, dell’efficienza degli edifici e della produzione di accumulatori.L'azienda fornisce interni per auto innovativi, che rendono la guida più confortevole, sicura e piacevole. Per quanto riguarda gli edifici, offre prodotti e servizi che ottimizzano il consumo di energia e migliorano il comfort e la sicurezza. La Johnson Controls fornisce anche batterie per automobili e veicoli elettrici ibridi, oltre a competenze nell'ambito dei servizi e dell'ingegneria dei sistemi.
| Installazioni | Più di 1,300 nel mondo |
|
Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 (414) 524-1200 |
Stephen A. Roell, presidente e CEO R. Bruce McDonald, membro del comitato esecutivo e direttore finanziario (CFO) |
| La compagnia in breve | |
| Missione | Un mondo più confortevole, sicuro e sostenibile. |
| Dipendenti | Circa 140.000 nel mondo; 2.500 a Milwaukee. |
| Storia | Fondata nel 1885 a Milwaukee, Wisconsin, da Warren Seymour Johnson, inventore del primo termostato elettrico da ambiente. |
| Le nostre aziende | Automotive Experience: Leader globale dei sistemi di interni per veicoli leggeri, tra cui autovetture e autocarri leggeri. I sistemi forniti comprendono sedili, tettucci, porte, cruscotti, vani portaoggetti ed elettronica. Power Solutions: Il maggiore produttore di batterie al piombo e sviluppatore di processi chimici avanzati per batterie. Circa l’80% delle batterie sono vendute attraverso il mercato post vendita dell’auto e il 20% sul prodotto nuovo. Building Efficiency: Principale fornitore di servizi completi di apparecchiature meccaniche e di sistemi per il controllo della temperatura, la ventilazione, il condizionamento dell’aria, l’illuminazione, la sicurezza e la protezione antincendio negli edifici non residenziali. I servizi comprendono la manutenzione meccanica ed elettrica completa. Leader mondiale nella gestione degli impianti integrati secondo Fortune 500, in quanto gestisce circa 92,90 km quadrati nel mondo. |
| Mercato azionario | Presente al New York Stock Exchange con il simbolo JCI |
| Istantanea | L’anno fiscale 2008 è stato il 62° anno consecutivo di incremento delle vendite, il 18° anno consecutivo di incremento degli utili e il 33° di aumento dei dividendi. I dividendi sono stati pagati senza interruzioni fin dal 1887. |