Home > About Us > Sostenibilità > Un vantaggio per le aziende, un bene per il mondo
Un vantaggio per le aziende, un bene per il mondo
Grazie ai contatori intelligenti di Johnson Controls, è possibile ridurre il consumo di energia
Oggi, le aziende cercano di ottenere quanti più vantaggi possibili, dal restringimento dei margini operativi alla riduzione delle spese non pertinenti: tutto ciò in nome della responsabilità finanziaria e degli utili.Ma, nel tentativo di promuovere la propria salute finanziaria, esse sono anche all'assidua ricerca di soluzioni più creative. E questo significa prestare attenzione ai consumi energetici. In un contesto che vede la necessità di ridurre le spese e di aumentare gli obiettivi di sostenibilità, i contatori intelligenti rappresentano la soluzione ideale.
I contatori intelligenti, che stanno prendendo il posto dei contatori tradizionali, permettono alle imprese di misurare in modo esatto i propri consumi energetici. Grazie alla programmazione del contatore, le aziende sono in grado di misurare l'uso di energia su base oraria, al fine di stabilire i periodi di picco di consumo. Ma c'è di più: è infatti possibile programmare i rilevamenti per un lungo periodo, in modo che il proprietario o il management dell'azienda possano tracciare i trend di consumo o registrarne i picchi anomali.
Ad esempio, se il contatore intelligente registra un aumento del consumo elettrico in un momento in cui l'azienda si trova in stasi produttiva o è chiusa, il management potrà scoprirne le cause: forse le attrezzature sono state lasciate inavvertitamente accese, o i computer sono stati lasciati con gli screensaver attivi piuttosto che in modalità sleep.
Senza un monitoraggio approfondito e accurato, l'azienda può solo prendere in esame la fattura mensile cumulativa e stabilire il consumo mensile, senza un dettaglio orario.
Una pluralità di usi
I contatori intelligenti non vengono usati solo per misurare il consumo di energia elettrica; Johnson Controls fornisce ed installa contatori intelligenti che calcolano anche il consumo di gas ed acqua. Usando un contatore intelligente per misurare i consumi idrici, è possibile rilevare tali consumi su base oraria e quindi individuare le possibili perdite dell'impianto. I contatori di gas intelligenti consentono ai titolari delle aziende di individuare le attrezzature malfunzionanti che causano spreco di energia.
Un modo per risparmiare
I contatori sono anche in grado di identificare le aree d'uso non autorizzato e i picchi di richiesta anomali. Monitorare il consumo energetico con i contatori intelligenti ha in più un altro vantaggio. Monitorando il consumo ora per ora, un'azienda può stabilire se l'ente che fornisce l'energia elettrica le sta addebitando dei consumi non effettuati. In base ai rapporti pubblicati, i test svolti presso le maggiori aziende che usano contatori intelligenti hanno evidenziato che in alcune fatture relative alla fornitura di gas erano presenti errori di lettura di oltre il 60% mentre per l'elettricità l'errore rilevato era del 50% relativamente ad alcune potenze impegnate. In seguito a ciò, sono state apportate le dovute correzioni e l'azienda è stata rimborsata.
Occorre inoltre ricordare che il controllo e la riduzione dei consumi idrici ed energetici promuove la salute finanziaria dell'azienda e la sostenibilità ambientale. Tutto ciò è molto intelligente.