Home > About Us > Sostenibilità > Sedili più intelligenti

Sedili più intelligenti

Smarter Seats

I sedili per auto Johnson Controls sono realizzati con design e materiali più sostenibili.

Quando si parla di sedili per auto, il comfort è senz'altro l'elemento più importante.

I consumatori chiedono maggiore comfort e materiali ecosostenibili, richieste che Johnson Controls è in grado di soddisfare.

I nostri progettisti sono riusciti a sostituire parte del poliuretano derivante da idrocarburi, utilizzato per la schiuma delle tradizionali imbottiture dei sedili, con polioli di olio naturale. I polioli includono risorse rinnovabili quali l'olio di ricino, di canola, di palma e di soia. Questa innovazione rappresenta una soluzione sostenibile e ampiamente diffusa per la schiuma dei sedili.

Inoltre, grazie alla sua presenza globale, Johnson Controls è in grado di creare soluzioni sostenibili a livello locale, grazie alla disponibilità di risorse naturali nelle singole regioni del mondo. In Nord America, ad esempio, dove vi è ampia disponibilità di soia, Johnson Controls produce sedili a base di olio di soia per 11 diverse piattaforme di veicoli. In Malesia, dove abbonda l'olio di palma, l'azienda inizierà a produrre quest'anno schiume per sedili derivate da questa risorsa naturale.

Synergy Seat
Inoltre, i progettisti Johnson Controls hanno stabilito una pietra miliare nel settore automotive con l'introduzione del sedile Synergy Seat, che permette una riduzione del peso del 20-27% rispetto ai prodotti attualmente disponibili. Questo innovativo sistema di sedili pronto per la produzione è adatto sia per i veicoli standard che ibridi. Il sedile è riciclabile quasi al 100%, richiede meno schiuma dei sedili tradizionali e offre ai passeggeri un elevato livello di comfort.

La tecnologia contenuta nel sedile si esprime in una struttura innovativa ed estremamente leggera. Rispetto ai sedili tradizionali, la versione realizzata interamente in acciaio è più leggera del 32%, mentre il modello in alluminio-acciaio destinato ai veicoli ibridi è fino al 40% più leggero. La struttura esterna confortevole, i supporti laterali e i pannelli posteriori sono tutti realizzati in polipropilene riciclabile. Il sedile è rivestito in materiali ecologici realizzati con una nuova generazione di prodotti tecnicamente avanzati, a base di poliuretano.