Home > Assistenza dei nostri clienti > Otto passi per ridurre il consumo elettrico
Otto passi per ridurre il consumo elettrico
Gli esperti vi danno otto suggerimenti per ridurre il consumo di energia domestica
Johnson Controls è consapevole che il risparmio energetico non è mai stato importante come adesso.
I risparmi energetici non sono importanti solo per le grandi aziende o per le comunità numerose. Per i proprietari di abitazione, è molto importante conoscere gli accorgimenti–spesso piccoli–che possono portare ad un sostanziale risparmio.
Ecco otto accorgimenti che potete adottare in casa vostra per ridurre il vostro impatto ambientale e consumare meno energia.
1. Uno dei provvedimenti più semplici ed efficaci è senz'altro l'uso di un termostato programmabile. Questo può essere preimpostato per regolare i sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, e per contenere i consumi, specialmente nel caso in cui l'uso di energia non è necessario, ad esempio di giorno, quando molte abitazioni sono vuote.
“Poiché il riscaldamento e il condizionamento dell'aria rappresentano due dei fattori che incidono maggiormente nei consumi energetici domestici, l'uso di un termostato programmabile rappresenta un modo semplice per risparmiare,” afferma Andy Armstrong, director of marketing per il settore Unitary Products di Johnson Controls.
2. Aggiornare i sistemi di illuminazione che, secondo le stime dell'organizzazione Alliance to Save Energy, assorbono fino al 35% dei costi elettrici negli edifici commerciali. Sostituire le tradizionali lampadine ad incandescenza con lampadine a fluorescenza compatte più ecologiche, che consumano circa il 75% di energia in meno e durano fino a 8-10 volte di più.
3. Ridurre la temperatura dell'acqua calda (nella maggior parte degli edifici, la temperatura dell'acqua è troppo alta), diminuire la pressione del sistema, installare sciacquoni per il WC e lavandini a basso consumo d'acqua: questo è quanto consiglia l'organizzazione Alliance to Save Energy. In questo modo, si ridurranno la spesa energetica e idrica.
4. Fate un rapido esame dell'isolamento della vostra casa. Se rinnovare l'isolamento delle pareti è piuttosto impegnativo, aggiungere qualche centimetro di spessore all'isolamento della soffitta è un'operazione molto rapida che è possibile fare da soli: è sufficiente acquistare il materiale isolante, applicarlo stendendolo o attuare il riempimento penumatico.
5. Effettuate la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento. Effettuate la manutenzione una volta all'anno, per far sì che gli impianti siano puliti e funzionino al massimo dell'efficienza. Se sono obsoleti, Armstrong consiglia di aggiornarli. I sistemi attuali consentono un risparmio energetico nettamente superiore rispetto a quelli del passato. E ciò offre l'opportunità di installare un sistema molto più efficiente, come l'impianto di condizionamento dell'aria York di Johnson Controls. Ad esempio, la caldaia a gas York Affinity 9.C è la caldaia con il più alto indice di rendimento disponibile su mercato (con un indice di rendimento del 98%, molto superiore agli standard governativi, garantisce un notevole risparmio e un rapido rientro delle spese.) Per maggiori informazioni sulle soluzioni York per il risparmio energetico domestico, andare al sito: yorkupg.com/homeowners/index.asp.
6. Ispezionate tutta la casa per individuare eventuali perdite e altre fonti di dispersione di energia. Giunti, curve e raccordi delle condutture difettosi possono far sprecare fino al 30% dell'energia usata per riscaldare o raffreddare un ambiente, secondo le stime della Alliance to Save Energy.
7.Installando apposite protezioni isolanti, impedirete il passaggio dell'aria sotto le porte esterne e attraverso gli interruttori della luce e le prese elettriche. Mettendo il dorso della mano vicino alle prese, avvertirete il passaggio dell'aria. Vi renderete così conto che, in tutta la casa, la dispersione di energia è notevole.
8. Calcolate il vostro impatto ambientale sul sito: mygreenprint.org e scoprite come ridurre ulteriormente il consumo energetico.