Home > Assistenza dei nostri clienti > Il bisogno di esagerare

Il bisogno di esagerare

Varta battery

Tre linee di batterie che offre opzioni diverse per gli automobilisti e le condizioni di guida più diverse

Più potenza. Più durata. Nessuna preoccupazione. Batterie con queste qualità potrebbero essere il sogno di tutti, no?
Mentre tutto questo sembra descrivere il nirvana, è anche una descrizione che bene si adatta alle tre linee di batterie per autoveicoli VARTA Automotive, un trio che sta imponendo nuovi standard nella tecnologia delle batterie. Dopo tutto, con le nuove esigenze introdotte sulle automobili da elettronica sempre più sofisticata, sistemi anti bloccaggio dei freni e comfort interni, è importante superare le aspettative.
La serie dynamic è composta dalle batterie VARTA SILVER dynamic, BLUE dynamic e BLACK dynamic. Ciascuna ha vantaggi diversi, ma tutte hanno la stessa potenza di avvio e una durata superiore a quella delle normali batterie per autoveicoli: fino al 20 percento in più. E quello che conta di più, tutte le batterie dynamic di questa serie non necessitano di manutenzione. Questo significa che i consumatori possono contare su anni di messe in moto affidabili.
Forse è questo il motivo per cui le batterie VARTA sono installate in fabbrica nelle auto più esigenti al mondo: nomi come Rolls-Royce, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen e Audi. Produttori che richiedono potenza e prestazioni senza confronti.

VARTA SILVER dynamic
I 10 tipi di batterie VARTA SILVER dynamic sono progettati in modo particolare per auto con motori di grandi prestazioni, oltre che per unità e veicoli diesel con un gran numero di conducenti diversi. Per la loro concezione e destinazione di riferimento, le batterie della gamma VARTA SILVER dynamic superano le specifiche e i requisiti delle case automobilistiche internazionali. Questo significa una fonte di energia estremamente affidabile e una potenza di partenza a freddo (da 520 a 920 ampere) sempre disponibile, anche nelle condizioni più estreme.

VARTA BLUE dynamic
Anche se la VARTA BLUE dynamic è già oggi la linea di batterie più venduta nel segmento lusso, di certo non rimane a dormire sugli allori. Con una capacità che raggiunge i 95 ampere/ora, la VARTA BLUE dynamic fornisce più potenza ai veicoli di tutti i segmenti. Ci sono 23 tipi di batterie BLUE dynamic, che si adattano al 95 percento dei veicoli europei. Inoltre soddisfano le esigenze dei veicoli asiatici, che richiedono batterie di dimensioni diverse.

VARTA BLACK dynamic
Anche le auto più piccole e "vissute" hanno bisogno d'amore. E di potenza. Ecco perché VARTA BLACK dynamic è perfetta. È stata pensata per veicoli con qualche anno in più, che tradizionalmente hanno minori esigenze energetiche (e meno conducenti). È perfetta per gli automobilisti che vogliono tranquillità, senza sosprese per il loro portafoglio.