Home > Assistenza dei nostri clienti > La creazione della Cee'd
La creazione della Cee'd
Cresce il rapporto di collaborazione di Johnson Controls con la Kia
"Progettata da europei. Testata su europei." Ecco come sul sito web della Kia cee'd viene presentata la nuova auto della casa automobilistica coreana. Ci si è però scordati di includere: “Creata per gli europei."Che l'auto sia stata concepita per il mercato europeo, è evidente dal suo design elegante e alla moda. Ed è anche evidente dal suo nome: Durante la fase di sviluppo, il nome segreto in codice dell'auto era ED, che stava a significare "Design Europeo." Gli ingegneri vi hanno poi aggiunto CE, abbreviazione di "Comunità Europea" - e il nome perse molta della sua segretezza. Ma ciò che più conta, è che la Kia cee'd è diventata l'elemento centrale nella strategia di crescita a lungo termine della Kia, determinante per la sua penetrazione nel mercato europeo. E la casa automobilistica non avrebbe potuto realizzare tutto ciò senza l'apporto di Johnson Controls.
Azienda coreana. Design europeo.
Poiché la cee'd è la prima Kia progettata da zero espressamente per il mercato europeo e secondo le sue particolari esigenze, è stata logica la scelta dell'azienda automobilistica di collaborare con la Johnson Controls. Johnson Controls ha contribuito alla partnership apportandovi il suo pluridecennale patrimonio di esperienza e innovazione, collaborando strettamente con gli ingegneri della Kia per far sì che gli interni del veicolo soddisfacessero i requisiti europei in fatto di sicurezza, design e manifattura.A questo scopo, Johnson Controls ha fornito al produttore i seguenti componenti:
- Sedili
- Pannelli porte
- Rivestimenti
- Parasoli
- Consolle a pavimento
- Un sistema poggiatesta innovativo e attivo
jean-iale!
Le innovazioni interessano anche altre parti del veicolo. Ad esempio, i pannelli delle portiere usano la tecnica di stampaggio con finitura granulata, che conferisce una texture particolare a quella parte dell'auto. Grazie a questa tecnica, si è potuto creare per la cee'd una trama twill che ricorda il jeans denim.Per ciò che riguarda i rivestimenti, Johnson Controls ha voluto offrire una grande varietà di opzioni. ¬Tale varietà è riscontrabile nelle maniglie, nei sistemi sottotetto, nelle luci interne e degli specchietti di cortesia, nei cablaggi, nei fermi, nei ganci e nei pannelli. E poiché i rivestimenti sono realizzati con un substrato multistrato, si ha anche il vantaggio di un ottimo assorbimento acustico.
Anche la consolle a pavimento è estremamente varia. Johnson Controls offre infatti una serie di opzioni - fino a 1.000 combinazioni possibili - inclusi i portapacchi interni, i portabicchieri e, in alcuni casi, i braccioli accessoriati con due vani portaoggetti.
Johnson Controls è inoltre in grado di soddisfare il desiderio di efficienza produttiva dei suoi partner. Per soddisfare il protocollo just-in-time della Kia, Johnson Controls fornisce le sue consolle a pavimento in moduli interamente assemblati.