Home > Tecnologia > Un quadro di bordo dal display davvero intelligente

Un quadro di bordo dal display davvero intelligente

Grazie al nuovo display, per i conducenti sarà ora un gioco da ragazzi controllare il consumo di carburante della propria auto e così risparmiare.

Volete migliorare il rendimento del carburante? Di questi tempi, chi non lo vuole?

I responsabili Johnson Controls hanno annunciato di recente che il nuovissimo quadro di bordo SmartGauge con dispositivo EcoGuide sarà installato nei veicoli prodotti dalla Ford Questo cruscotto innovativo e riconfigurabile offre informazioni in tempo reale, consentendo agli automobilisti il massimo risparmio del carburante. Il quadro è disponibile soltanto presso i costruttori che utilizzano le soluzioni Johnson Controls.

Johnson Controls ha contribuito allo sviluppo del nuovo prodotto, il primo nel suo genere, e presto lo produrrà per le due berline ibride della Ford, Fusion e Mercury Milan, disponibili a partire dal 2010.

Lo SmartGauge ha due schermi riconfigurabili a cristalli liquidi (LCD), uno su ciascun lato del tachimetro analogico centrale, che è illuminato da una luce blu ghiaccio. I display LCD da 4,3 pollici a colori a matrice attiva (TFT) offrono una grande varietà di elementi grafici e di funzioni animate.

Entrando nell'auto, il conducente viene "accolto" dal display con le videate di benvenuto e presentazione. Sono inoltre disponibili la modalità “Dimostrazione concessionario”, per illustrare il sistema a potenziali clienti, e la modalità tutorial, che assiste gli automobilisti nella guida di tutti i giorni.

Un'interfaccia user-friendly e di facile uso
Gli interrutori ergonomici sul volante facilitano la navigazione. Gli automobilisti possono personalizzare il quadro di bordo selezionando uno dei quattro tipi di videate, per accedere al livello di informazioni desiderato.

Ciascun livello mostra il corrente risparmio di carburante, il relativo storico, le letture del contachilometri, la temperatura del liquido refrigerante motore, la marcia ingranata e i chilometri di autonomia.

E' possibile visualizzare il risparmio di carburante nel lungo periodo sia in modo tradizionale che tramite un innovativo display con “foglie e viti che crescono” sul lato destro del quadro di bordo. Quanto più efficiente è la guida dell'automobilista, tanto più rigogliose, folte e verdi appariranno le foglie e le viti, creando - quale premio per il suo impegno - un piacevole effetto visivo.