X Закрыть
Аэропорты
Руководству аэропорта требуется оперативное управление. Пассажирам необходимы комфортные условия и сервис высокого уровня. И для каждого важна безопасность. Johnson Controls использует комплексный подход, чтобы реализовать все что необходимо каждому, кто находится в аэропорту, от вестибюля до диспетчерской вышки.
Каждый день сотрудники аэропорта работают для того, чтобы путешествие миллионов людей было приятным. Они отвечают за обеспечение безопасности и комфорта пассажиров, арендаторов и работников аэропорта. Поэтому очень важно, чтобы все системы аэропорта работали на высочайшем уровне эффективности и надежности.

Johnson Controls предоставляет технологические решения, которые не только удовлетворят требования пассажиров в комфорту и безопасности, но и повысят качество бизнеса аэропорта. Мы реализуем комплексный подход к каждому объекту и готовы предложить решение, которое будет включать в себя все от проектирования до интеграции систем. Это означает, что мы можем оказать большое влияние как на себестоимость первоначального строительства, так и на бюджет дальнейшего обслуживания, повышая функциональные возможности аэропортов по всему миру.

Наша система автоматизации зданий Metasys является нервным центром, который осуществляет управление всеми технологиями.  Система объединяет все от безопасности аэропорта, системы регистрации до обработки багажа. Также она контролирует системы кондиционирования и вентиляции, уровень освещенности, управляет эскалаторами и траволаторами. 

Технологические решения Johnson Controls реализованы во многих аэропортах России:

  • Аэропорт «Шереметьево»: терминал D, Центре управления полетами 
  • Аэропорту «Домодедово»: фабрика бортового питания, аэрокарго, фабрика бортового питания Luftganza
  • Аэропорт «Храброво», г.  Калининград
  • Аэропорт «Владивосток»