X 关闭
目标和记分卡

目标和记分卡

江森自控自 2002 年以来一直在报告可持续发展数据,我们详细的可持续发展报告遵循“全球报告倡议 (GRI)”的 G4 指导方针。 其他报告包括联合国全球契约进展情况通报 (COP) 及关于碳排放信息披露项目 (CDP)。  今年,在我们的倡议下,我们有 200 多家大型供应商设定了可持续发展目标、做出改善并向 CDP 供应链计划汇报。 法国船级社(Bureau Veritas)负责审计和认证我们的能源、温室气体排放、水和废弃物数据。

energy intensitywater intensity
u.s. department of energy better plants challenge
脚注:
预估是基于可获得的最佳公开发布数据,可能随时间推移而有所变化。 能源、排放和用水都在 2015 财年有绝对意义上的减少。 剔除外汇影响,能源强度降低 4.7%、排放强度降低 6.6%,而用水强度则降低 6.4%。 废弃物转化率代表着我们减少无害废弃物以创造环境效益的努力。  同时,结合以最新数据,我们为减少有害废弃物所作出的努力,在 2014 年的无害废弃物转化率基准以及整体绩效提升上得到再次体现。 
 
作为我们承诺达成这些目标的组成部分,江森自控将用于寻求低成本和无成本能源节约的 Energy Hunt指标融入到 Johnson Controls 制造系统中,减少最终运营成本。