X 关闭
企业可持续发展
环境

我们对环境保护的承诺

1885 年,电子恒温器的发明从根本上改变了建筑物的能效,此后,江森自控一直致力于环境保护。现在,我们的产品和服务正在帮助世界各地的客户和社区减少能源消耗、节约更多的资源。

我们的目标

可持续发展是我们愿景和价值观所不可或缺的组成部分。我们之所以在环境方面做出不懈努力,是因为一直将以下目标谨记于心:

  • 支持公司的成长,超越客户对更可持续产品和服务越来越高的期望。
  • 改进我们的运营效率,包括降低成本、减少运营机构和供应链对环境造成的影响。
  • 提高利益相关者对环境问题的参与程度。
我们的成就

在整个组织中,我们不断改进与环境相关的工作。近年来,公司已被包含在 40 多个享有极高声誉的可持续发展指数 中,为此我们深感自豪和荣幸。

以下是我们获得这些认可的部分原因:

  • 在 2009 到 2014 年间,我们美国运营机构的能源强度(单位产出的总能耗指标)减少 21%。
  • 在 2002 到 2014 年间,温室气体排放密度减少 41%。
  • 在 2008 到 2014 年间,绝对温室气体排放量平均每年减少 1%。我们一直在争取做得更多,因此为 2020 年设定了更具挑战性的可持续发展新目标。
我们的领导力

我们在可持续发展方面的成就源于对改善环境问题的坚定信念和创新领导力。以下组织、政策以及其他活动确保了我们可以不断完善和推进我们的可持续发展行动:

  • 我们的全球环境可持续发展委员会 (GESC) 负责构建环境可持续性战略并进行协调和管理。
  • 我们的全球制造运营委员会 (GMOC) 提供的论坛用于分享制造和运营方面的最佳实践方案,以及如何保持卓越性。 
  • 我们的全球杰出工程委员会 (GEEC) 将可持续性分析设计和思维方式整合到产品开发中。
  • 我们的诚信、透明度和可持续发展数据披露公共汇报政策 确保了利益相关者和大众全面了解我们的努力和成果。
  • 我们的可持续供应链活动帮助供应商减少对环境造成的影响。
  • 针对能源和气候变化、冲突矿物以及其他领域的官方政策 确保我们的员工能够理解公司针对一系列可持续发展和人权问题的立场。