HVAC Equipment
  • Champion
Security
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Retail Solutions
Building Automation & Controls
  • BCPRO
  • VERASYS
Fire Detection
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler
Power Solutions
  • Optima Batteries

全球目录

更高效率,更加便捷

江森自控最新发布的Metasys®楼宇自控系统将其行业领先水平提升至全新高度,进一步提升了建筑效率,以及楼宇使用者的舒适度、安全性和生产率。新一代Metasys具备全新的能力,可提高空间使用率,缩短完成任务所需的时间,简化系统集成,并提升网络性能。

注册参加在线会议

Integrations
简化持续集成过程

Metasys系统强大的集成能力进一步简化了在同一个平台上集成暖通空调(HVAC)系统和非暖通空调(HVAC)系统的过程。Metasys能够与SIMPLEX®消防系统进行更加简便的集成,与泰科安防产品C·Cure 9000门禁控制和victor视频管理系统进行全新集成,与领先照明提供商的照明系统的进行更加简便的集成,并提供下述主要益处:

  • 为特定目的集成的系统安装更快速、运行更顺畅、对IT系统友好且安全性能更高。
  • 获得有关多个楼宇系统的详尽使用信息有助于主动优先开展智能运作。
  • 共同的界面有助于对关键设备或来自可见楼宇系统的报警快速做出响应。

此外,新一代Metasys应用程序编程界面(API)可以使操作人员安全地提取Metasys数据,通过第三方工具对数据进行深度分析并生成报告。

Ring Topology
使用环形拓扑提高可靠性

以太网环形拓扑对Metasys IP控制器的支持是基于我们与思科间的战略联盟关系。将控制器部署在环形数据路径上可以实现比星形配置更低的成本,以及比菊花链拓扑更坚韧的性能。环形拓扑的控制器支持即时响应,具有更强韧性,在简化操作人员操作流程的同时,还可提升楼宇使用者的满意度。

Controllers
利用新设备增强网络性能

造型优美的全新硬件设备采用现代设计理念,使用简便。

  • 两台新一代设备控制器配备大容量存储器和快速处理能力,可满足现代系统的要求。可拆卸螺纹接线盒设计使安装更加简便。
  • 全新四合一传感器可控制温度、湿度、二氧化碳浓度及在场感应,集各项功能于一身。
User Interface
提高设施团队的工作效率

世界一流的Metasys用户界面按照设施操作人员认可的方式组织,既可反映楼宇布局,又可削减学习曲线,让操作人员在登录界面后即可获取有用信息。

  • 搜索和报告功能让操作人员可以快速找到数据,创建报告并发出批量命令。
  • 警报管理功能可以让用户通过快速识别、简单分类及批量响应来快速确定优先顺序。
  • 全新的邮件报告和批量命令自动排程功能可修改单个工作流程中的多项属性,从而进一步提高设施团队的工作效率。
Stay Ahead
保持经过实践检验的领先地位

在超过25年的时间里,Metasys楼宇自控系统始终保持一致的优异性能,即便是在最严苛的场景下也是如此。全新一代Metasys系统的发布可确保楼宇系统能够始终领先于行业变革,并提供用户所期望的各项优点:

  • 通过拓展楼宇管理能力及提高效率,从而节约运营成本。
  • 通过协调控制、精确数据以及设备峰值性能,达到节约能源的目的。
  • 通过采用最佳实践流程,提高IT平台的安全性。
  • 通过先进的诊断方法实现快速检修及响应。
  • 提高楼宇使用者的舒适度、安全性及满意度。

让建筑管理更加高效

我们可以让您轻松简便地使用大部分楼宇系统。

让我们看Metasys 10.0如何帮您完成您的目标。

联系我们