Yaklaşık 140 yıldır binaları daha iyi hale getiriyoruz ve şimdi onları ödüllü dijital teknolojilerimiz ve hizmetlerimizle yeniden dönüştürüyoruz. Binanızın sağlığı, sürdürülebilirliği ve performansı hakkında size daha derin bilgiler vermek için yapay zeka ve veri odaklı çözümler kullanıyoruz. İç mekan ortamlarını tasarlama, çalıştırma ve bakımını yapma şeklimizi değiştiriyor ve yeni bir otonom binalar çağına doğru ilerliyoruz.
Johnson Controls, dünyanın en geniş bina teknolojisi, yazılım ve hizmet portföyünü sunar. 150 ülkede çalışan 100.000'den fazla kendini işine adamış çalışandan oluşan bir ekibin desteğiyle, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve misyonlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.
Performans ve konforu koruyan yeni bir tür akıllı enerji yönetimi
Johnson Controls Metasys® bina yönetim sistemi size kendi türündeki herhangi bir sisteme göre daha fazla kontrol ve bilgiye daha kolay ulaşım sunar. The Metasys® bina yönetim sistemi, binanıza özel kontrol çözümleri için Isıtma-soğutma-havalandırma, yangın, aydınlatma ve güvenlik sistemleri olarak komple bir uygulama ailesi sunar.
İşletmenizin verimliliğinde, konforunda ve maliyetlerinde dikkate değer değişim
Johnson Controls olarak Isıtma-Soğutma-Havalandırma konusunda uzmanız. Pazardaki en dayanıklı ekipmanların, parçaların ve otomasyon ürünlerinin bir kısmını biz üretmekteyiz. Bunun yanında, tüm bu bileşenlerin sizin mevcut sistemleriniz ile, işletmenizin performansını arttırırken maliyetlerinizi de azaltacak şekilde tam uyum içinde çalışmasını sağlayacak, uzmanlığımızı, bilgimizi ve tecrübelerimizi de sunuyoruz. İster yeni bir tesis inşa ediyor, ister eski bir tesisi güçlendiriyor olun, uygun maliyetli konfor ve sürdürülebilir verimlilik sağlıyoruz.
YORK® Isıtma-Soğutma-Havalandırma ürünlerini seçerek, en üst kalitede, ve tasarruflu ekipman ve bileşenleri kullandığınızdan emin olursunuz. Geniş bir standart ürün yelpazemizin yanı sıra, tüm ürünlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda özellikler eklenerek fabrikalarımızda ya da sahanızda kurulu olarak da teslim edebiliyoruz.
En yeni endüstriyel soğutma teknolojisi ile öncü
Gıdaları güvende tutmak, gıdaları taze tutmak demektir. Ve yiyecekleri taze tutmak, yiyecekleri işleme tesisinde ve depoda buzdolabında tutmak anlamına gelir. FRICK® Endüstriyel Soğutma çözümleri, yüksek performans ve sağlam verimlilik sağlamak için tasarlanmıştır.
İhtiyacınız olan parçalar, güvendiğiniz markadan
Johnson Controls olarak, sadece sektör öncüsü ekipmanlar üretmekle kalmayıp, sahip olduğunuz ekipmanların optimal performansta çalıştığından emin olmanız için gerekli olan orjinal yedek parça, otomasyon ve bakım hizmetlerini de sağlamaktayız. Yedek parça ihtiyacı içinde bir müteahhit , işletme yöneticisi ya da toptancı iseniz, Johnson Controls ihtiyacınızı karşılayacaktır. Johnson Controls, şubeleri ve distribütörlerinden oluşan geniş ağı sayesinde, projenizi bitirmeniz için ihtiyacınız olan parçaya ulaşmanız için sizi en doğru noktaya yönlendirecektir.
Sürdürülebilirlik, vizyon ve değerlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevreyle ilgili çabalarımız aşağıdaki hedefler göz önünde bulundurularak yürütülür: